Misurazione della pressione con il Manometro Digitale Digibar
Questo articolo tratta di un nuovo prodotto HBM, il Manometro Digitale Digibar.
Questo articolo tratta di un nuovo prodotto HBM, il Manometro Digitale Digibar. Una ragione per cui il Digibar merita un articolo solo per se stesso è che non è giusto un manometro ordinario, bensì uno strumento che combina numerose funzioni di monitoraggio per favorire la misurazione e la valutazione della pressione.
Questo articolo mostra come il Digibar sia il risultato dello sviluppo di un certo numero di diverse tecnologie, ed è il coronamento di lunghi anni di esperienza della HBM nei campi della tecnologia della deposizione a vapore thin-film e dell'elettronica. Ma la prima ragione di questo articolo è che il Digibar è l'araldo dell'inizio di una nuova generazione in cui le nuove tecnologie, quali la microelettronica ed il montaggio superficiale dei componenti, assumerà un ruolo sempre più importante perfino in quei campi fin'ora dominati dagli strumenti meccanici.
Autore: Roy O'Connor