Misurazione di deformazioni su travi di calcestruzzo a doppia campata rinforzate con profilati di acciaio
Nella produzione di elementi strutturali di cemento armato è spesso necessaria la costruzione di costose casseforme, che vengono poi rimosse quando il calcestruzzo è maturato.
Nella produzione di elementi strutturali di cemento armato è spesso necessaria la costruzione di costose casseforme, che vengono poi rimosse quando il calcestruzzo è maturato. Per ridurre i costi, sarebbe desiderabile produrre travi da casseforme che diventino parte integrante della struttura e che servano da rinforzo. Tuttavia, tali elementi strutturali necessitano di prove preliminari prima di ricevere l'approvazione ufficiale.
La seguente relazione descrive la prova delle caratteristiche di portata di una trave di cemento armato con cassaforma di profilato di acciaio laminato che serva anche come parte di rinforzo. La trave lunga 7,8 m fu provata sotto carico statico e dinamico in un banco prova servo-idraulico controllato dalla forza. Oltre a tutti i carichi, furono misurate le deformazioni della trave con trasduttori induttivi di spostamento. I segnali furono rilevati da una centrale di acquisizione tipo UPH 3200 con l'estensione a 200 punti di misura.
Autore: Horst Klinkert