Misurazione triassiale delle forze di taglio sui denti della benna di un escavatore a ruote
Uno dei fattori più importanti che incidono sulle prestazioni della benna di un escavatore a ruote, è l'efficienza del processo di taglio allorché i denti della benna entrano in contatto col materiale da scavare.
Uno dei fattori più importanti che incidono sulle prestazioni della benna di un escavatore a ruote, è l'efficienza del processo di taglio allorché i denti della benna entrano in contatto col materiale da scavare. Nell'ambito di un importante programma di prove sugli escavatori, furono effettuate misurazioni in tre dimensioni delle forze agenti sui denti da taglio durante il normale esercizio.
Le forze sono state misurate indirettamente con estensimetri incollati sui denti. Gli autori descrivono come è stata impiegata l'analisi ad elementi finiti per trovare sui denti le posizioni più favorevoli per gli estensimetri che devono resistere a condizioni estreme durante il lavoro di scavo.
Autore: Peter Grünbaum, Bernward Bruns