Applicazione di trasduttori di forza e di estensimetri per misurazioni di forza sui cuscinetti su filtri a pressione per drenaggio continuo
Per ottimizzare la struttura di una pressa di filtraggio a nastro da 22 tonnellate metriche per fanghi di minerali di ferro, si trovò necessario misurare le forze dei cuscinetti dei rulli ad alta pressione e dei rulli di pressione mentre la macchina era in funzione.
Per ottimizzare la struttura di una pressa di filtraggio a nastro da 22 tonnellate metriche per fanghi di minerali di ferro, si trovò necessario misurare le forze dei cuscinetti dei rulli ad alta pressione e dei rulli di pressione mentre la macchina era in funzione. La strumentazione doveva funzionare nelle severe condizioni di esercizio che prevalgono negli impianti di preparazione del minerale.
Uno dei requisiti principali dell'allestimento era che doveva comportare minimi lavori di modifica nel filtro a pressione e nessuna alterazione alle esistenti sedi dei cuscinetti. Il sistema fu costruito, tarato e provato a Graz, Austria prima di essere spedito per via aerea nel luogo d'impiego in USA. Esso comprendeva dispositivi di misura ad estensimetri e trasduttori di forza condizionati da amplificatori a frequenza portante.
Autore: Peter Grünbaum and Heinz Perchthaler