Un nuovo versatile sistema di amplificatori
L'Alpha 3000 è un nuovo versatile sistema integrato di amplificatori di misura per la rilevazione elettrica di grandezze meccaniche, che può essere gestito in modo manuale o digitale mediante calcolatore.
L'Alpha 3000 è un nuovo versatile sistema integrato di amplificatori di misura per la rilevazione elettrica di grandezze meccaniche, che può essere gestito in modo manuale o digitale mediante calcolatore. Questo articolo descrive i vantaggi tecnici del sistema e presenta tre esempi di applicazione. Data la sua struttura modulare e l'impiego di moderni componenti elettronici, gli amplificatori ed i moduli ausiliari garantiscono una notevole gamma di proprietà funzionali avanzate, in forma compatta. Il CMS 32 è la base della versione controllata da calcolatore del sistema Alpha 3000. Si tratta di un'unità di controllo amplificatori basata su microprocessore, autosufficiente per la compatibilità con calcolatori. La catena di misura può operare su quattro livelli, dal tradizionale funzionamento manuale al completo controllo di supervisione digitale con un calcolatore.