技術資料
熟練されたマーケットリーダーからの有益な情報...
基本的な知識、アプリケーション例、製品情報 – 実験的応力解析に関して、HBMからの様々な技術資料やレポートがご覧いただけます。
三軸テストセル内にある超高性能コンクリート(UHPC)における変形の進行を度量衡的に記録する
この論文では、 "三軸セル" 試験装置を使用することにより、静的荷重および動的荷重の両方において三軸強度を決定することが可能であることをご説明しています。
統計的な手法を使用して疲労解析用のフィールド試験データを検証する
この論文では、計測データの取得に関するいくつかの統計的な手法について説明します。また、さらに長時間にわたってデータを収集した場合に予想される時刻歴、その結果の疲労損傷がどの程度になるかを推定します。
風力タービンローターブレードへの損傷に関する早期警報
風力タービンのローターブレードへの損傷をごく初期に検知し、経済的損失を最小限に抑えるためには、適切なセンサ技術を採用する必要があります。センサは、厳しい周囲の環境条件に耐えられなければならず、また常にすぐに使える状態であることが必要です。
このセンサ技術を補足するための評価システムは、まず構造体の重要部分に発生した損傷をできるだけ迅速に検知し、次にその損傷部分を明瞭に表示する必要があります。こうした構造体ヘルスモニタリング(SHM)システムにとって間違い...
Improved Strain Gage for Residual Stress Analysis Using the Hole Drilling Method
In the following it will be demonstrated that the new HBM symmetrical rosette design will significantly reduce the errors in the measurement and will allow much more reliable stress results.