工業用プロセスコントロール関連アプリケーションレポート
印刷プレスにおける力計測でのデジタルの利点 - FTDコンテナおよび Device type Managers を使用した資産管理
輪転印刷プレスでは、常にできる限り一定の張力で用紙を保持する必要があります。この方法によってのみ、紙がしわになったり折れ曲がったり、あるいは裂けてしまうことを防ぐことができます。それだけでなく、巻き取り紙(ペーパー・ウェブ)が正しい範囲内にあると仮定した場合には、これこそ最高品質の印刷結果を得るための唯一の方法となります。世界最大の印刷プレス製造メーカーの一つである Koenig & Bauer...
発電所のパイプをより安全で効率的にさせるHBM の計測技術
発電施設における一定な吊り下げ状態やリジットホルダの点検は、 高い人件費を生む要因でした。 グローバルなプラント製造業者であるTechnip 社 は、HBMの計測技術を使用し 耐久負荷モニタリングの自動化 だけでなく 安全性と効率性の向上 を実現させました。
生産監視におけるプラグ&プレイ: インテリジェント・センサが確実に設定時間を短縮しコストを大幅に節減します。
「変換器電子データシート」(TEDS)は、テストベンチ技術においてその性能が常に実証されており、特に製造現場の環境において設定時間を短縮するという、興味をひくオプションをご提供しています。
Plug and play in production monitornig: Intelligent sensors ensure rapid setup times and drastic cost savings
The "Transducer Electronic Datasheet" (TEDS), which has proved itself consistently in test bench technology, offers interesting options for minimizing setup times, particularly in the manufacturing environment.
HBMの圧電フォースワッシャで、ベアリング、ブッシング、ボルトの圧入工程を強化
サーボ電動式の圧入ユニットは、ベアリング、ブッシング、およびボルトの圧入用として使用される機会が次第に増えています。プロセスパラメータの記録用としては、エンコーダやフォースワッシャを使用することが一般的です。