技術資料
熟練したマーケットリーダーからの有益な情報...
基本知識、アプリケーション、使用例、製品情報 – 工業用プロセスコントロールに関するHBMからの様々な技術資料やレポートがご覧いただけます。
Checklist: 5 decision-making criteria for amplifiers in production and industrial test benches
The use of amplifiers in production is an essential part of your quality assurance process. What are the decision-making criteria you should take into account when selecting a new industrial amplifier? Is the system you are...
Measuring forces in the force shunt: Three methods used in practice
Sometimes it is of advantage to measure force in the force shunt. This article presents three methods used for measurement in the force shunt.
ストレインゲージ(ひずみゲージ)ベースの力変換器
ストレインゲージを使用した力変換器には、いわゆるスプリングエレメント(計測対象となる力が加えられて荷重を受けている部材)が装備されています。このスプリングエレメントが変形すると、表面に歪みが生成されます。そこでスプリングエレメントの役割は、可能な限り再生可能かつ直線的な方法で、計測対象の力を歪みに変換することです。多くの力変換器の特性は、スプリングエレメントの材料に何を使用し、どのような設計を選択しているかによって定義されます。
アンプ用のFDT技術
2003年には、オートメーション技術を使用するフィールドデバイスのための共通の通信および設定インターフェースを作成することを目的として、オートメーション部門から数社の一流企業が参加してFDTグループが設立されました。現在では、DTMと呼ばれるFDT用のデバイスドライバがあり、これが何千という異なるフィールドデバイスのために重要な役割を果たしています。これにはもちろんHBM製のdigiCLIPアンプも含まれています。