技術資料
熟練したマーケットリーダーからの有益な情報...
基本知識、アプリケーション、使用例、製品情報 – 工業用プロセスコントロールに関するHBMからの様々な技術資料やレポートがご覧いただけます。
生産監視におけるプラグ&プレイ: インテリジェント・センサが確実に設定時間を短縮しコストを大幅に節減します。
「変換器電子データシート」(TEDS)は、テストベンチ技術においてその性能が常に実証されており、特に製造現場の環境において設定時間を短縮するという、興味をひくオプションをご提供しています。
Plug and play in production monitornig: Intelligent sensors ensure rapid setup times and drastic cost savings
The "Transducer Electronic Datasheet" (TEDS), which has proved itself consistently in test bench technology, offers interesting options for minimizing setup times, particularly in the manufacturing environment.
Strain gages or piezoelectric sensors? A comparison
Different principles of measurement are involved in measuring mechanical quantities such as force, strain, pressure and torque. But the most common technologies for this application in the industrial environment are
the...
工業用アプリケーションで使用される、圧電(ピエゾ)式および箔タイプのひずみゲージをベースにした力、ひずみ、圧力変換器
産業プロセスにおけるセンサ計測では、高速のデータ処理や、非常に精度の高い計測に対する要求が益々高まっています。これは製造業者が生産過程において、一貫した信頼性の高い品質管理を求めていることによります。
HBMの力、ひずみ、圧力変換器は、最新技術を駆使して、個々の計測作業のニーズに合わせた、静的・動的な負荷計測を支えます。
詳細は是非、右端のpdf版 技術資料をダウンロードしてご覧下さい。
「触覚」は測れるか?
全ての肌や感度の深さを利用して、物体の大きさ、外形、生地の表面、重さなどを感覚で読み取るのは、ハプティック知覚(触知覚、Haptic perception)によるものです。一人が持っている全ての触知覚を合わせることで、脳は機械的な刺激、温度的な刺激、痛みなどを、的を絞り評価することができる様になります。触覚はハプティック知覚の研究題目です。