試験・計測アプリケーションレポート
ミュンヘンのオリンピアハレ・アリーナにおける荷重モニタリング
最近のコンサートはますます装飾が派手なものになってきています。この傾向は特にポップミュージック関係で顕著です。当然のことながら、照明や音響効果のためにミュージシャンが使用する機材も大型で重いものになります。屋根や照明用ガントリー(構台)の構造体に取り付け可能な最大荷重は限られているため、効果的なモニタリングが必要です。ミュンヘンのオリンピアハレ・アリーナにはユニークなデザインの屋根がありますが、この屋根の荷重モニタリングは、エンジニアにとって非常に面倒な仕...
一人は万人のために―二次制御機能付きの汎用型油圧式テストベンチ
現在に至るまで、油圧式のテストベンチは特殊なタスクや製品を対象として設計されていました。たとえ個々のコンポーネントがすでに試験済みでも、ユーザーの機械上に取り付けない限りポンプと制御システムの間の相互作用をテストすることはできません。
ケネディ宇宙センターでの宇宙船の発射を保護する最新の落雷警報システム
HBMは、自社製の過渡現象記録装置とデジタイザを使用して、フロリダにあるケネディ宇宙センターのために落雷監視システムを設計しました。このシステムによって落雷による損傷の危険性を最小化することで、ロケットの発射などの作業の安全性が向上しました。
海上での新記録を樹立:世界最速の帆船にQuantumXを使用
フランスのアラン・テボー(Alain Thébault)は、世界最速の帆船を建造するという夢を追いかけていました。この夢を実現するため、 テボーは最新技術を一貫して信頼し続けてきました。 実現できるかが紙一重の時、プロフェッショナル且つパワフルな試験計測機器を使用することは絶対条件となります。 Read here why the Hydroptère チームが何故、HBMのQuantumX...
MGCplus を使用した推進モジュールの静止成分試験
BEPICOLOMBO(ベピコロンボ)計画―欧州宇宙機関(ESA)と日本の宇宙機関ISAS/JAXAは水星の探査を希望しています。探査には、推進モジュールと水星の軌道上を回る2機の宇宙探査機を使用します。