試験・計測関連の技術資料
より効率的な試験で開発期間を短縮
より早い新型モデルの市場投入。競争が激しいマーケットでは大変重要な課題となります。最新の計測テクノロジーはこのニーズをどのように支援しているのでしょうか。自動車産業を例にとってご説明します。
プラグを差し込んで直ちに計測開始―TEDSは変換器識別機能を使用したプラグアンドメジャー
PC技術では、すでにずっと以前からプラグアンドプレイが標準になっています。そして今、専門的な試験と計測の分野でもこうした方法が標準になりつつあります。HBMは、TEDS(変換器電子データシート)を使用した電子的な変換器識別の開発に積極的に取り組んできました。この機能を使用することで、テストや計測を行うエンジニアはたった30秒で精密な計測を開始することができます。
バルセロナのトンネル内面セグメントの現場荷重テスト
工業大学(UPC)の科学者達が、スペインのバルセロナにある2層式の地下鉄路線“L9”の建設中に、荷重テストをどのように実行したのかについてご紹介します。鋼繊維で補強したコンクリート製トンネルセグメントの荷重性能を解析するためにエンジニア達が使用した方法は、非常に複雑なものでした。
All the president's helicopters: Data acquisition system for rotor blade testing at AgustaWestland
The key criteria of the next generation of presidential helicopters was to ensure the safe transportation of the President of the United States of America, and effectively create an 'Oval Office in the sky'.
A new type of transducer for accurate and dynamic pressure measurement up to 15,000 bar using foil strain gage types
Applications in the ultra-high pressure range are on the move forward. Of particular interest is the manufacturing of diesel injection components such as nozzles and rails.
Displaying results 11 to 15 out of 15