トルク計測に関する技術資料
Torque measurement in wind turbines - as relevant today as it was in the past
This article clearly shows how important torque measurement in wind turbines was years ago and still is today. There is no power generation without rotation, hence, there is no power without angular speed and torque.
Which fit is the right one?
An explanation of the significance of ISO fits to standard shafts and holes
シャント信号とゼロポイントを使用してHBM製トルクフランジをチェックする
多くのユーザーから、「長期間にわたって使用しなかったトルクフランジをそのまま使用し続けて良いのか」というご質問をよくいただきます。これに配慮して、HBMはトルクフランジの挙動を徹底的に調査しました。
発電所で使用されるトルクフランジ
発電所 は、経済的で環境にも優しいことが必要とされます。 このようなプラントで効率性を測定するには、駆動力を計測する必要があります。 しかしながら、それをするための最も適した方法は何でしょう? 可能な限り正確に駆動力を計測するために、トルクフランジをどのように使用しているか、技術資料で是非お読みください。
技術資料を読むにはこちらから