計量計重技術のアプリケーションノート
Idento Operations uses HBM load cells for intelligent feed systems
Idento from the Netherlands makes special measuring units for weighing feed quantities for pigs and cattle. Idento uses hermetically-sealed load cells from HBM for its measuring units, and they have turned out to be able to...
Optimal dosing always in view: RTN installation modules in a new CEMEX Austria binding material silo
In order to ensure optimal mixing and dosing of the material anhydrite flow, CEMEX Austria is using HBM weighing technology for their new binding material silo.
HBM製の試験および計測機器を使用した、計測と計量、掘削機の上部構造の重心の決定
セルビアにあるKolubara Metal Vreoci社は、鉱工業の複合企業体であるKolubaraグループの一員として1953年に創立されました。Kolubara Metal社は掘削用機器に特化したエンジニアリング会社で、機器のメンテナンス、修理、鉱業で使用されるその他の工業技術機械などを扱っています。
充電せずに4週間:携帯式ワイヤレススケールがその耐久性を実証
S+P Wägetechnik社製の携帯式ワイヤレススケールは、充電することなく4週間作動し続けました。
以前はバッテリーの限界があって、平均使用時間はほんの数日でしたから比較になりません。こうした成功は、S+Pの革新的なアイデアと巧みな設計に、HBMの持つノウハウと経験を組み合わせた結果として得られたものです。
高い精度と信頼性―HBM製のストレインゲージを信頼するStraightpoint
HBM製のストレインゲージを装備したStraightpoint社製のRadiolink Plusは、贅沢な工芸品の計量などの幅広い用途に対応したワイヤレスロードセルです。
高精度、確実でサービス抜群-Straightpoint社が信頼を寄せているHBM製品をこちらでご覧ください。