Load application in load cells - Tips for users
Correct load application on the load cells is a prerequisite for precise weighing results. Be it load direction, support structure or mounting aids – load application is influenced by multiple factors.
How does a bending beam load cell work?
Bending beam load cells are the most widely used types of load cells. Read this article to learn more about the benefits and properties of bending beams.
オープンオートメーション用途における商取引(legal-for-trade)に適した計量システム
計量技術は、物流関連の多くの分野や商業分野で重要な役割を果たしています。例えば、商取引に適した自動計量機器は、大量の材料の計測や積み込みを行う時に使用されています。
商取引に適したアプリケーションのための自動計量機器:満たすべき要件および指令
計量技術は、例えばバルク材の流通などを含む多くの産業アプリケーションで重要な役割を果たしています。使用するアプリケーションによって、タイプの異なる自動計量機器が使用されています。
衛生的な設計が必要不可欠
食品産業用のロードセル
ここ二、三十年の間に、食品生産の分野には根本的な変化がありました。最近の消費者は、できるだけ新鮮で保存料を使用しない食品を求める傾向がますます強まっています。一方、グローバル化の影響を受けて、長時間の移動に耐えなければならない食品も出てきました。こうした場合、食品に細菌が全く付いていない(あるいはほとんど付いていない)場合に限って、生産された食品がその新鮮さを長期間にわたって維持することができます。衛生上の要件に完全に適合する...