Application Reports on Aerospace Testing
Safe Parachute Opening: Strain Gauges from HBM on board an experimental rocket
Every year a team from the aeronautical association "CLES-FACIL" develops an experimental Rocket in order to research key scientific questions. In a project to calculate the force that is exerted upon a rocket through the opening...
F-35’s performance benefits from BAE Systems integrated structural testing regime
BAE Systems benefits the performance of the new F-35 Joint Strike Fighter through integrated structural testing and derisking the FTI.
Bucher Leichtbau社がガレーの耐空性テストにHBMの試験技術および計測技術を使用airworthiness of galleys
飛行機に積み込む食品は、軽くて消化しやすいことが重要です。ガレー(飛行機の調理室のことをこう呼びます)にとって、軽量であることが必要条件です。しかも大きな物理的荷重に耐えなければなりません。スイスのBucher...
ケネディ宇宙センターでの宇宙船の発射を保護する最新の落雷警報システム
HBMは、自社製の過渡現象記録装置とデジタイザを使用して、フロリダにあるケネディ宇宙センターのために落雷監視システムを設計しました。このシステムによって落雷による損傷の危険性を最小化することで、ロケットの発射などの作業の安全性が向上しました。
MGCplus を使用した推進モジュールの静止成分試験
BEPICOLOMBO(ベピコロンボ)計画―欧州宇宙機関(ESA)と日本の宇宙機関ISAS/JAXAは水星の探査を希望しています。探査には、推進モジュールと水星の軌道上を回る2機の宇宙探査機を使用します。
Structural and functional tests in aerospace with MGCplus and catman®Enterprise
- Static or dynamic full-scale structural testing
- Component stress or functionality testing
- Fatigue trend monitoring and assessment
- Static load, fatigue or durability stress analysis
- Ironbird functionality and mechanical testing
- Landing gear drop tests
- Environmental and thermal testing
- Wind tunnel and aerodynamic testing