항공우주 실험 적용사례 보고서
Safe Parachute Opening: Strain Gauges from HBM on board an experimental rocket
Every year a team from the aeronautical association "CLES-FACIL" develops an experimental Rocket in order to research key scientific questions. In a project to calculate the force that is exerted upon a rocket through the opening...
BAE Systems의 통합 구조 테스트 체제를 통한 F-35의 성능
BAE Systems benefits the performance of the new F-35 Joint Strike Fighter through integrated structural testing and derisking the FTI.
Bucher Leichtbau는 HBM 테스트 및 측정 기술을 사용하여 갤러리의 내공성을 테스트한다.
항공기 위에서의 음식은 가볍고 쉽게 소화할 수 있어야 한다. 가볍게 만드는 것은 선내 주방(갤러리)의 요건이기도 했지만, 그럼에도 불구하고 큰 물리적인 부하를 견딜 수 있어야 한다. Switzerland의 Bucher Leichtbau AG는 승객용 항공기에 설치되는 갤러리 및 캐비닛을 제조하는 선두 제조업체로 그들의 내공성을 확인하기 위해 모듈에 대한 엄격한 테스트 결과를 신임할 수 있어야 했다. 선내의...
Advanced lightning warning system protects spacecraft launches at Kennedy Space Center
Using HBM transient recorders and digitizers, HBM has designed a lightning monitoring system for Kennedy Space Center in Florida. The system enhances the safety of operations such as the launching of rockets by ensuring that the...
Static component testing of a drive module with MGCplus
The BEPICOLOMBO mission: The European Space Agency (ESA) and the Japanese Space Agency ISAS/JAXA want to explore Mercury – with a drive module and two separate space probes that will orbit around the planet.
MGCplus와 catman®Enterprise를 이용한 항공우주 분야의 구조 및 기초 실험
- Static or dynamic full-scale structural testing
- Component stress or functionality testing
- Fatigue trend monitoring and assessment
- Static load, fatigue or durability stress analysis
- Ironbird functionality and mechanical testing
- Landing gear drop tests
- Environmental and thermal testing
- Wind tunnel and aerodynamic testing