적용된 측정에 관한 보고서
적용된 측정 보고서는 측정 기술에 관련된 심도 있는 잡지로 독립 작가들이 제출한 기사들로 이루어져 있습니다.
RAM이 가진 전통은 1960년대 중반으로 돌아 갑니다.
이것은 독일 켐니츠(Chemnitz) 대학 기계 연구소의 ‘Martin Stockmann’ 박사가 편집한 것입니다. 이는 일년에 두 번 영어와 독일어로 저희 웹사이트에서 독점으로 발행 됩니다.
Metrological recording of deformation development in ultra-high performance concrete (UHPC) in a triaxial test cell
This article shows that by using a "triaxial cell" test rig, it is possible to determine the triaxial strengths for both static and dynamic loadings.
합성물로 만든 로터(rotor)의 실험 모델 분석에 맞게 열화상을 사용하여 스트레인 게이지의 위치를 최적화 하기
프로펠러 상의 스트래인 게이지 측정 포인트 위치를 최적화하는 방법은, 주로 적합한 스트레인 게이지 위치를 정하기 위해 개발 되었는데, 이는 로터 날개의 제작 또는 물리적 특성에 대한 문서가 없거나 또는 제한적으로 남아있는 경우에 적용 됩니다.
힘 및 변형 측정 기술을 사용한 혁신적인 수리 개념의 실행
둥근 지붕 구조(cupola)에 맞는 본래의, 역사적인 하중 전이는 더 이상 효과적이지 않으며, 대신에, 하중은 천정 및 아래 마루의 들보로 재분배 되는데, 이는 이러한 영역의 하중이 과하게 되는 원인이 됩니다. 떠오른 계획은 둥근 지붕 하중의 역사적인 하중 전이를 복원 하자는 것이었습니다. 이는 둥근 지붕 하중의 복잡한 재분배에 집중된 것을 지주에서 트러스 프레임(truss frame)의...
핵발전소의 비상 전력 디젤 엔진에 대한 실험적 스트레스 분석
핵 발전소는 일반적으로 비상 전력으로 디젤 발전기 세트에 의존하는데, 이는 선박 추진 체로써, 오랜 기간 동안의 높은 신뢰성을 보여주었기 때문입니다. 비상 발전기 세트로써, 수초 내에 작동할 준비가 반듯이 되어 있어야 하고, 그런 뒤에, 일정 속도로 운영 되어야 하는데, 이는 직접 결합된 발전기를 구동하기 위함입니다.
Fortis Saxonia – experimental stress analysis when driving
환경적인 압박은, 에너지 및 원자재 고갈에 대한 두려움이 증가함에 따라, 혁신적인 해결책을 찾기 위한 강한 동기를 부여 하였습니다. 자동차 생산에 대해서도, 이는, 효율적이고 경제적인 운전 시스템을 갖춘 경량 구조 차량에 대한 열망을 의미 합니다. TU 켐니츠(Chemnitz)에서 이러한 꿈을 쫒는 한 그룹이 바로 학생들이 진행하고 있는 연구 프로젝트인 ‘포르티스 섹소니아 (Fortis Saxonia,...
목재에 대한 스트래인 게이지 측정 포인트 특성에 대한 분석
소개
직접적으로 적요된 전기 스트레인 게이지(SG)를 사용한 목재에 대한 스트레인 측정은 과거에 많은 연구소에서 성공적으로 수행 되었습니다. 기본 관찰과 어플리케이션 사례를 [1]에서 찾을 수있습니다.
기사 [2]는 또한 신뢰성과 측정 정확도에대한 질문에 관한 것을 다룹니다. [3]에서는 SG 측정이 무아레(Moiré) 측정에서 얻은 결과와 비교합니다. 금속 컴포넌트에 관련된 SG의 표준 어플리케이션과...
바르셀로나 지하 노선 터널의 내벽 부분에 대한 현장 스트레스 시험
새로운 L9 지하 노선의 건설은 현재 바르셀로나에서 공사가 진행 중인데, 내벽 부분에 대한 하중 시험을 요구하는데, 이는 차량 이동 등급이 2단계인 단일 터널로 구성되어 있습니다. 현장 시험을 맡기로한 결정은 기술적이고 결제적인 고려 때문이었습니다.
다용도 운동기구의 에르고미터(ergometer)에 설정된 성능의 도량형 시험
다용도 운동기구는 인기가 매우 좋은데, 기존의 전통적인 기기에 대해 장점이 많습니다.
많은 다용도 운동기구는 에르고미터로 설계되는데, 개인 운동의 개별적 심맥관계에 맞게 설정된 고객중심의 프로그램을 사용하기 때문입니다. 이러한 이유 때문에, 에르고미터는 자주, 스포츠 의학에서 사용되고, 환자의 심맥을 직접적으로 강화 시킵니다.
스포츠 의학에서 다용도 운동기구 에르고미터는, 운동에서 최대 이익을 이끌어...
reports in applied measurement
ISSN 1614-9912