적용된 측정에 관한 보고서
적용된 측정 보고서는 측정 기술에 관련된 심도 있는 잡지로 독립 작가들이 제출한 기사들로 이루어져 있습니다.
RAM이 가진 전통은 1960년대 중반으로 돌아 갑니다.
이것은 독일 켐니츠(Chemnitz) 대학 기계 연구소의 ‘Martin Stockmann’ 박사가 편집한 것입니다. 이는 일년에 두 번 영어와 독일어로 저희 웹사이트에서 독점으로 발행 됩니다.
재료를 분리하는 것에 맞는 순환 기계에서 스트레스의 도량형적 분석.
고형 쓰레기, 오염물질 및 우리네 삶의 조건에 관련된 나쁜 영향으로 촉발되는 환경에 대한 늘어나는 압력 때문에, 기술적인 공해 제어 문제는 더욱더 중요해 질 겁니다.
실험실의 암석 역학(岩石力學) 시험에서 HBM 측정 기술 사용하기.
안정성 및 장기간 안전 및 채굴 및 터널 건설의 지하 작업에 맞는 완전성, 또한, 암염(巖鹽) 및 트래버틴(travertine)에서 쓰래기 매립 및 폐기물 처리 장소 건설에 대한 조사는, ‘암(巖, rock)’이라는 재질 구조에 적합한 스트레스로, 기존에 있는 스트레스와 계산된 스트레스를 비교하는 것에 근거합니다.
고속 운영에 맞는 고정 스위치 다이어몬드로 생산량의 안정성 - 브리젤랑(Brieselang) 역에서 침강 및 스트레인 측정하기
함부르크-베를린 선로 단면(고정 스위치 다이아몬드의 싱글 크로싱)에 교차된 턴아웃의 설계는 현재 운행 속도를 200 km/h로 제한 합니다.
화학 합성물로 강화된 흙막이 구조물의 스트레스 및 변형 반응 측정하기
화학 합성물로 강화된 흙막이 구조물의 스트레스 및 변형 반응 측정하기 위해, 큰 규모의 시험이, 특별히 개발된 쌍 축으로된 장치에서 시행 되었습니다 (V = 1.5m3).
기술 및 고유 스트레인
스트레인 측정 기술에서, 특별히 전기 스트레인 게이지를 사용할 때, 소위 기술 스트레인이라 불리는 ε는, 기하학적인 부분의 길이에서의 변화, 그것의 원래 길이와 관련이 있고, 뚜렷한 스트레인 수치입니다.
Test bench engineering in industry and research
In recent years, the proportion of performancetest benches for complex systems that areintegrated into assembly has increased byleaps and bounds.
케버팅(cavitating) 탈설계(off-design) 운전에서 축류 (軸流) 펌프 날의 진동 및 안전성 문제
유압 기기(펌프, 팬)는 종종 설계 포인트에서 많이 벗어나 작동을 합니다.
인장, 힘, 휨 모멘트 및 토크를 측정하기 위한 세미-모노코크(semi-monocoque) 허브 설계
효과적인 컴포넌트 로딩을 측정하는 것은 기계류 및 시스템을 개발, 설계, 및 시험하는 데에 긴요합니다.
reports in applied measurement
ISSN 1614-9912