digiCLIP da HBM - Amplificador universal de medição industrial para sensores de extensômetros com interface integrada DeviceNet
Junto com as interfaces que anteriormente disponíveis - CAN e Profibus - os amplificadores de medição podem ser integrados em qualquer ambiente de automação com os sistemas de bus líderes.
O amplificador de medição digiCLIP da HBM, que pode ser utilizado, por exemplo, em sistemas industriais para monitoramento de processos, registram grandezas de processos como pressão, força ou torque e disponibilizam um controle digital downstream.
Agora também estão disponíveis módulos digiCLIP em uma versão com interface DeviceNet.
A interface foi desenvolvida de forma rígida, conforme o padrão especificado pela ODVA para garantir uma integração sem problemas aos sistemas de automação correspondentes.
Os amplificadores de medição oferecem suporte à folha de dados eletrônica TEDS, através da qual é reconhecido automaticamente o transdutor conectado e parametrizado o digiCLIP. Isto poupa tempo valioso na configuração e na colocação em funcionamento.
Para isto, contribui um confortável software de parametrização que já está contido no fornecimento. Por meio da transmissão digital dos valores medidos é obtida uma segurança muito alta contra falhas, o que significa muito especialmente em ambientes industriais.
O microprocessador integrado disponibiliza um rápido processamento de valores medidos com registro de valores de pico e rápidos interruptores de valor limite em milissegundos.
Assim, podem ser ativadas várias tarefas de monitoramento e regulagem e o comando periférico é equilibrado, o que reduz os tempos de ciclo de produção. Os módulos compactos são montados com facilidade sobre um trilho de cobertura em um armário de distribuição e, portanto, podem ser combinados com os hardwares de controle convencionais.
Utilizações típicas para os módulos digiCLIP podem ser encontradas em áreas de produção do controle de máquinas e sistemas da indústria automobilística, máquinas têxteis e até máquinas de impressão.
Informações em
www.hbm.com/pt/menu/produtos/amplificadores-de-medicao-industrial/single/categorie/industrial-amplifiers/product/digiclip/backPID/industrial-amplifiers/