Soluções em Medição de Torque Soluções em Medição de Torque | HBM

A completa solução em medição de torque de um único fornecedor

O aumento no desempenho mecânico, o aprimoramento da eficiência, a conservação das fontes de energia e a redução na poluição do meio ambiente tem cada vez mais importância. Assim também são as exigências nos equipamentos dos bancos de ensaios em relação à precisão, eficiência e velocidade.

A HBM é líder mundial em componentes para aplicações de medição e bancos de ensaio de torque.

Medição de Torque em Bancos de Ensaio de Potência

Está se tornando cada vez mais importante:

  • o aumento da potência mecânica;
  • a melhora da eficiência;
  • a proteção dos recursos de energia;
  • a redução da poluição ambiental.

Por esta razão, têm se tornado cada vez mais exigente as demandas sobre os bancos de ensaio. Por exemplo, bancos de ensaio tem uma importante função no desenvolvimento de motores e freios.

Uma moderna tecnologia de teste ajudar a reduzir o tempo de desenvolvimento, não obstante a crescente complexidade de conceitos e exigências. Quanto mais exigentes estas demandas se tornam, tanto mais importante é ter um relevante equipamento de medição.

Os transdutores de torque geralmente ficam no coração destes bancos de ensaio. Os transdutores de torque da HBM, especialmente os flanges de torque, são impressionantemente precisos, confiáveis e compactos.

Visão geral dos sensores de torque

Medição de Torque no Monitoramento da Produção

Durante o controle de produção, o equipamento de medição é integrado diretamente na produção ou no processo de produção. Aplicações típicas incluem a determinação da viscosidade por meio de torque ou monitoração de operações de aplicação da tampa através da medição de torque e do ângulo de rotação.

Além disso, há um amplo número de aplicações especiais, como por exemplo, fabricação de inaladores ou controle de torque em trens laminadores de aço.

Muito próximo a isto, são as medições feitas junto ao aplicação da tampa de produtos engarrafados. Com medicamentos, por exemplo, a medição de torque assegura o melhor fechamento possível do recipiente, o que previne a contaminação e, em último caso, o risco para a saúde.

Medição de Torque para Calibração

A tecnologia de medição que é usada para executar calibrações precisa atender as exigências rigorosas no que diz respeito à precisão e estabilidade. Não é possível imaginar este campo de aplicação sem os transdutores e amplificadores da HBM.

Sensores de torque para tarefas de calibração precisam ser especiais, não-rotativos com alta precisão. Mas os tipos rotativos também são utilizados com frequência, como referências para tarefas especiais.

 

Medição de Torque em Bancos de Ensaio de Componentes

Os bancos de ensaio reduzem custos ao simularem condições reais, antes que os testes práticos sejam realizados.

Uma melhora constante no desempenho de seus produtos assegura a competitividade e aumenta a sua participação de mercado. Mas enquanto você busca por mais qualidade, conveniência e segurança, você se vê frente a frente com custos e pressão no que diz respeito ao tempo.

Além disto, bancos de ensaio específicos no final da linha de produção de, por exemplo, sistema de direção, transmissões, eixos, verificam a correta montagem e qualidade dos componentes.

Sensores de torque para medição em bancos de ensaio