Novos horizontes para as suas medições... A cadeia de medição ótica da HBM
Beneficie-se das inúmeras novas possibilidades oferecidas pela tecnologia de sensor ótico – e da confiabilidade comprovada da HBM.
Determine desgastes em componentes e em ambientes onde as tecnologias convencionais chegaram aos seus limites.
Realize testes confiáveis e seguros em materiais inovadores com altos níveis de deformação ou altos números de ciclos de carga, elevada carga eletromagnética ou ambientes altamente explosivos.
Medição de deformação com tecnologia de sensor ótico (sensores a fibra ótica baseados em Rede de Bragg) – o princípio de funcionamento
Medição com luz: Vantagens que não acabam mais...
Reduza os seus custos de instalação...
pois uma única fibra pode realizar múltiplas medições.Com os strain gages óticos da HBM você se beneficia da necessidade reduzida de cabeamento. Vários strain gages óticos podem ser integrados em uma única fibra. A cadeia de medição ótica é individualmente adaptada para satisfazer as suas exigências.
Obtenha resultados de teste de alta precisão
...mesmo em difíceis ambientes e materiaisCom os strain gages óticos você pode testar a resistência à fadiga de seus componentes. Teste de desgaste podem ser realizados mesmo em materiais com altos níveis de deformação e com números elevados de ciclos de carga. Você obtém consistentes e confiáveis resultados de teste, mesmo em condições de ambiente adversas, como por exemplo, em sistemas de alta voltagem.
Adquira dados confiáveis -
... não importando a distância entre os seus strain gages óticos e o sistema de medição.Os efeitos da distância e comprimento do cabo nos resultados de teste podem ser desprezados com strain gages óticos. Mesmo se o seu sistema de aquisição de dados está localizado a muitas centenas de metros dos pontos de medição, não ocorrerá nenhuma perda de qualidade nos seus dados com a utilização da tecnologia de sensor ótico.
Artigos técnicos
Early warning of damage to wind turbine rotor blades
Suitable sensor technology must be employed to detect the damage to wind turbine rotor blades early enough, and minimize the economic consequences. The sensors must be able to withstand tough ambient conditions and must...
Sensing of Surface Strain with Flexible Fiber Bragg Strain Gages
From now on we will inform you regularly with articles from the ‚Sensing of Surface Strain with Flexible Bragg Strain Gages’ series.
Strain gages óticos e elétricos: uma comparação
Este artigo oferece uma comparação orientativa entre as características de strain gages elétricos e óticos, a fim de que se possa encontrar a solução ótima para a tarefa de medição correspondente.
Strain Measurement with Fiber Bragg Grating Sensors
Fiber Bragg Grating Sensors (FBGS) are gaining increasing attention in the field of experimental stress analysis.
Structural integration of strain gages
Measuring loads in modern composite materials places special demands on measurement engineers.
Relatórios de aplicação
DB Minden is testing optical strain gages from HBM
Many tests and inspections are mandatory for approval of new railway vehicles. These include test runs with wheelsets enabling the forces between wheel and rail to be measured. At present, DB Systemtechnik in Minden, Germany, an...
Tecnologia e serviço HBM para a construção do primeiro parque eólico marítimo alemão
Nestes tempos de preços elevados e de crescente consciência quanto ao cuidado com o meio-ambiente, uma eficaz e não-poluente produção de energia elétrica adquire uma importância cada vez maior aos olhos do usuário.
Optical sensors for lightweights
Modern lightweight materials are increasingly being used in aerospace applications and in other branches, such as traffic and construction engineering, mechanical engineering and the energy business. Fiber composite technology in...
Os strain gages óticos patenteados da HBM utilizam tecnologia comprovada e são fáceis de manusear.
Aquisição de dados e software de análise catman®AP
O módulo EasyOptics no catman®AP oferece-lhe a possibilidade de realizar aquisição de dados profissional usando strain gages óticos.