Optical sensors by HBM

Novos horizontes para as suas medições... A cadeia de medição ótica da HBM

Beneficie-se das inúmeras novas possibilidades oferecidas pela tecnologia de sensor ótico – e da confiabilidade comprovada da HBM.

Determine desgastes em componentes e em ambientes onde as tecnologias convencionais chegaram aos seus limites.

Realize testes confiáveis e seguros em materiais inovadores com altos níveis de deformação ou altos números de ciclos de carga, elevada carga eletromagnética ou ambientes altamente explosivos.

Medição de deformação com tecnologia de sensor ótico (sensores a fibra ótica baseados em Rede de Bragg) – o princípio de funcionamento

Medição com luz: Vantagens que não acabam mais...

  • Reduza os seus custos de instalação...
    pois uma única fibra pode realizar múltiplas medições.

    Com os strain gages óticos da HBM você se beneficia da necessidade reduzida de cabeamento. Vários strain gages óticos podem ser integrados em uma única fibra. A cadeia de medição ótica é individualmente adaptada para satisfazer as suas exigências.

  • Obtenha resultados de teste de alta precisão
    ...mesmo em difíceis ambientes e materiais

    Com os strain gages óticos você pode testar a resistência à fadiga de seus componentes. Teste de desgaste podem ser realizados mesmo em materiais com altos níveis de deformação e com números elevados de ciclos de carga. Você obtém consistentes e confiáveis resultados de teste, mesmo em condições de ambiente adversas, como por exemplo, em sistemas de alta voltagem.

  • Adquira dados confiáveis -
    ... não importando a distância entre os seus strain gages óticos e o sistema de medição.

    Os efeitos da distância e comprimento do cabo nos resultados de teste podem ser desprezados com strain gages óticos. Mesmo se o seu sistema de aquisição de dados está localizado a muitas centenas de metros dos pontos de medição, não ocorrerá nenhuma perda de qualidade nos seus dados com a utilização da tecnologia de sensor ótico.

Artigos técnicos

Early warning of damage to wind turbine rotor blades

Suitable sensor technology must be employed to detect the damage to wind turbine rotor blades early enough, and minimize the economic consequences. The sensors must be able to withstand tough ambient conditions and must...

Measuring surface strain using flexible fiber-Bragg strain gauges

Our comprehensive article provides basic knowledge on the topic: Everything you need to know about measurement using optical strain gauges: From technological background information through calibration of interrogators and...

Strain gages óticos e elétricos: uma comparação

Este artigo oferece uma comparação orientativa entre as características de strain gages elétricos e óticos, a fim de que se possa encontrar a solução ótima para a tarefa de medição correspondente.

Strain Measurement with Fiber Bragg Grating Sensors

Fiber Bragg Grating Sensors (FBGS) are gaining increasing attention in the field of experimental stress analysis.

Structural integration of strain gauges

Strain gauges can be integrated directly into a structure instead of being installed on the surface of a material. Read our extensive instructions on the topic to learn how to successfully integrate strain gauges into structures.

Relatórios de aplicação

DB Minden is testing optical strain gages from HBM

Many tests and inspections are mandatory for approval of new railway vehicles. These include test runs with wheelsets enabling the forces between wheel and rail to be measured. At present, DB Systemtechnik in Minden, Germany, an...

Tecnologia e serviço HBM para a construção do primeiro parque eólico marítimo alemão

Nestes tempos de preços elevados e de crescente consciência quanto ao cuidado com o meio-ambiente, uma eficaz e não-poluente produção de energia elétrica adquire uma importância cada vez maior aos olhos do usuário.

Optical sensors for lightweights

Modern lightweight materials are increasingly being used in aerospace applications and in other branches, such as traffic and construction engineering, mechanical engineering and the energy business. Fiber composite technology in...

Strain gages óticos HBM

Strain gages óticos HBM

Os strain gages óticos patenteados da HBM utilizam tecnologia comprovada e são fáceis de manusear.

Interrogadores (instrumentos opto-elétricos de medição)

Interrogadores (instrumentos opto-elétricos de medição)

Aquisição de sinal ótico de dados de 1 até 1.000 medições por segundo.

Aquisição de dados e software de análise catman®AP

Aquisição de dados e software de análise catman®AP

O módulo EasyOptics no catman®AP oferece-lhe a possibilidade de realizar aquisição de dados profissional usando strain gages óticos.

Order form for optical strain gages (PDF)