Aseptic load cells PW25 and PW27

Células de carga assépticas e higiênicas da HBM

Células de carga são os elementos básicos dos processos de pesagem, contagem e envazamento. As células de carga assépticas PW25 e PW27 permitem a integração de tecnologia de pesagem moderna em processos de produção assépticos ou higiênicos. A eficiência da produção é aumentada através de períodos de limpeza mais curtos e mínimo tempo de parada da planta.

PW25 – Célula de carga “fácil de limpar”

O design especial sem arestas ou fissuras faz da PW25 a escolha ideal para aplicações para as quais a limpeza é muito importante. Graças à sua proteção integrada contra sobrecarga a célula de carga é praticamente indestrutível. Saiba mais sobre a célula de carga “fácil de limpar”.

PW27 – Célula de carga higiênica

A PW27 é a primeira e única célula de carga que foi oficialmente certificada como aquela que atende às exigentes regras do EHEDG - e é, por isso, ideal para ser usada em projetos higiênicos de sistemas. A PW27 é fácil de limpar devido à sua construção sem arestas ou aberturas. Mais informações sobre a célula de carga higiênica.

Descubra mais sobre as células de carga assépticas

Pesagem limpa e precisa: design higiênico vale a pena

O projeto higiênico é uma grande tendência em tecnologias de processamento de alimentos. Este artigo explica como se beneficiar a partir de células de carga eficiente e fáceis de limpar, para garantir processos de higiene em toda...

A short history of food hygiene

Here is a brief journey through the history of food hygiene leading to the our own developments in food sanitation through modern technology...

No chance for bacteria or dirt

Clean foods and medicines are essential when health is in question. Production is becoming increasingly automated; a trend that is also the case for plant cleaning. It becomes increasingly important for the design of the plant’s...

Hygienic design is mandatory

Hygiene plays a decisive role in an increasing number of applications in the food industry. This article provides basic considerations on the topic

Clean solution: hygienic system design with HBM load cells

Hygienic system design in weighing technology: HBM's new hygienic load cells play a particularly important role in this context. Read the article to learn what to keep in mind

PW25 - Célula de carga “fácil de limpar”

PW25 easy-to-clean load cell
  • Proteção integrada, encapsulada contra sobrecarga
  • Instalação - compatível com a célula de carga padrão SP-4
  • Carcaça de aço inoxidável com proteção IP68 / IP69K
  • Capacidade máxima de 10 kg e 20 kg
  • Fácil de limpar

PW27 - Célula de carga higiênica

PW27 hygienic load cell
  • Certificado EHEDG
  • Projetada para propostas higiênicas
  • Design asséptico
  • Apropriada para ambientes úmidos e agressivos
  • Carcaça de aço inoxidável com proteção IP68 / IP69K
  • Capacidade máxima de 10 kg e 20 kg
  • Fácil de limpar