Células de carga assépticas e higiênicas da HBM
Células de carga são os elementos básicos dos processos de pesagem, contagem e envazamento. As células de carga assépticas PW25 e PW27 permitem a integração de tecnologia de pesagem moderna em processos de produção assépticos ou higiênicos. A eficiência da produção é aumentada através de períodos de limpeza mais curtos e mínimo tempo de parada da planta.
PW25 – Célula de carga “fácil de limpar”
O design especial sem arestas ou fissuras faz da PW25 a escolha ideal para aplicações para as quais a limpeza é muito importante. Graças à sua proteção integrada contra sobrecarga a célula de carga é praticamente indestrutível. Saiba mais sobre a célula de carga “fácil de limpar”.
PW27 – Célula de carga higiênica
A PW27 é a primeira e única célula de carga que foi oficialmente certificada como aquela que atende às exigentes regras do EHEDG - e é, por isso, ideal para ser usada em projetos higiênicos de sistemas. A PW27 é fácil de limpar devido à sua construção sem arestas ou aberturas. Mais informações sobre a célula de carga higiênica.
Descubra mais sobre as células de carga assépticas
Clean, accurate weighing: hygienic design is worth it
Hygienic design is a major trend in food processing technologies. This article explains how to benefit from efficient and clean load cells for assuring hygienic processes across the complete production line.
A short history of food hygiene
Here is a brief journey through the history of food hygiene leading to the our own developments in food sanitation through modern technology...
No chance for bacteria or dirt
Clean foods and medicines are essential when health is in question. Production is becoming increasingly automated; a trend that is also the case for plant cleaning. It becomes increasingly important for the design of the plant’s...
Hygienic design is mandatory
Hygiene plays a decisive role in an increasing number of applications in the food industry. This article provides basic considerations on the topic
Clean solution: hygienic system design with HBM load cells
Hygienic system design in weighing technology: HBM's new hygienic load cells play a particularly important role in this context. Read the article to learn what to keep in mind