Transbordando de detalhes inteligentes: o Grupo KOSME dinamiza instalações de enchimento com FIT®
À primeira vista, o envasamento de líquidos em escala industrial parece ser uma tarefa simples. Contudo, analisando-o de perto, este processo revela a sua extrema complexidade. Por exemplo, nele uma grande quantidade de medições e checagens devem ser realizadas em fração de segundos. E isso não deve, ademais, atrapalhar o fluxo da operação. Na verdade, espera-se este seja otimizado. Um desafio feito sob medida para o Grupo KOSME. E este fabricante de máquinas de enchimento e empacotamento responde a este desafio com uma nova geração de sistemas de enchimento inteligentes, cujo segredo se encontra na célula de carga FIT® da HBM.
Como subsidiária da Krones AG, a líder mundial em sistemas de enchimento para líquidos em garrafas de vidro e de plástico, bem como em latas e sua etiquetagem e empacotamento, o Grupo KOSME é sinônimo de soluções competitivas e confiáveis na área de empacotamento e bebidas. A mostra mais atual disso são as máquinas de enchimento por peso líquido WEIGHFILL, dotadas de uma inovadora tecnologia digital de pesagem que foi desenvolvida em cooperação com a HBM.
Com KOSME: fluidez nos enchimentos
A KOSME desenvolveu os seus novos sistemas de enchimento WEIGHFILL com reservatório a baixa pressão para aplicações especiais. Basta lavá-los e esterilizá-los para que o produto a ser envasado possa ser trocado. O envasamento de líquidos espumosos, de alta ou baixa viscosidade, e também de líquidos pegajosos, condutivos ou não-condutivos, pode realizado sem problemas. E isso se deve, entre outras coisas, ao emprego da inteligente e robusta tecnologia de medição HBM: a célula de carga FIT®. Graças à monitorização e ao controle dos pontos de interrupção através das células de carga FIT®, o processo de enchimento pode ser monitorizado e otimizado constantemente em favor de uma máxima precisão. Antes do início do envasamento, checa-se a tara permitida em todos os reservatórios. Deste modo, tem-se a certeza de que nenhum reservatório com defeito ou com material inapropriado seja incluído no processo.
HBM: contribuição decisiva à inteligência do processo.
A célula digital de carga da HBM é parte integrante dos novos sistemas de enchimento por peso líquido da KOSME e se encarrega de importantes funções em todas as fases do processo de envasamento, desde a carga, passando pela “zeragem”, pela corrente fina e grossa, até o controle final. Mas isso não é tudo que a FIT® oferece: pionera no mercado por seu controle digital, a célula de carga dispõe de elementos eletrônicos integrados para controlar processos de enchimento complexos. Concretamente, isso significa que a célula inteligente de carga não só fornece todos os valores medidos importantes, mas que ela, além disso, os analisa e os utiliza para otimizar continuamento o processo de enchimento. A FIT® se encarrega da taragem e controla as recém desenvolvidas válvulas de enchimento e todo o processo.
De modo paralelo, a célula digital de carga avalia todas as estações do ciclo de enchimento e calcula em tempo real o perfeito momento de interrupção durante o envasamento. E o melhor de tudo: a FIT® “aprende” continuamente com cada envasamento. A célula utiliza automaticamente os valiosos conhecimentos adquiridos para otimizar os resultados do processo.
Suas vantagens são claras: mediante a otimização contínua, a célula digital de carga com função auto-adaptativa provê uma economia de tempo e dinheiro não somente dentro de um específico processo de enchimento. Por exemplo, as variações no comportamento do produto associadas a oscilações de temperatura são compensadas automaticamente para se manter um envasamento perfeito. Adicionalmente, 32 “sets” de parâmetros para diferentes quantidades de enchimento podem ser armazenadas na EEPROM: aqui eles estão seguros em casos de falhas na rede de energia. Isso significa que a instalação pode ser rápida e facilmente readaptada para trabalhar com diferentes materiais e quantidades.
“FIT® é a tecnologia de ponta de alta produtividade para qualquer tarefa de enchimento.”
A célula de carga FIT®, concebida para ser utilizada em ambientes constantemente úmidos, dispõe de entradas e saídas digitais e, além destas, de um “bus” RS 485 separado, que pode ser utilizado como canal de diagnose. Deste modo, podem ser realizadas contínuas avaliações para a correção de erros. Ademais, todos os elementos eletrônicos estão presentes dentro da célula de carga, não havendo, portanto, a necessidade de eletrônica adicional para o controle do processo de enchimento. A inovadora célula de carga FIT® combina, assim, as vantagens das soluções padrão com uma flexibilidade máxima e um amplo campo de aplicações. O software gratuito da HBM AED Panel Software, perfeitamente compatível com a FIT®, simplifica sua utilização significativamente. Permite, por exemplo, detectar e filtrar facilmente as vibrações do sistema e calibrar e parametrizar a unidade de pesagem.