Nova percepção mostra a redundância do papel
Genesis HighSpeed, a última geração de produtos para aquisição de dados a alta velocidade da HBM, elimina a necessidade de registradores em fita de papel
Muitos engenheiros de teste que trabalham com ferramentas de aquisição de dados a alta velocidade acreditam que é mais fácil usar um registrador em fita de papel para avaliar mais rapidamente dados de teste do que tentar examinar os resultados de uma aquisição de dados no PC.
Com o Genesis HighSpeed da HBM esta percepção pertence ao passado graças à introdução da série GEN, a última solução em registro de dados projetada para uma ampla variedade de aplicações.
A limitação da maioria dos sistemas simples de aquisição de dados reside no fato de que a taxa de transferência de dados para o disco rígido é exatamente a mesma da saída de dados do disco rígido. Isso significa que uma medição de 10 minutos que requer toda a largura de banda do disco rígido necessita de outros 10 minutos para sua reprodução.
No entanto, os produtos de aquisição de dados GEN têm uma propriedade patenteada chamada StatStream que resolve este problema. Com StatStream são produzidas, durante a medição, em tempo real, várias pequenas sequências de dados paralelas e estas são armazenadas com os dados brutos. 
Se um grupo de dados de 10 GB é mostrado na tela, esta exibição é gerada a partir de um grupo de dados reduzido. Todos os parâmetros estatísticos, como valores mínimos e máximos, são gravados com os dados para assegurar que qualquer pico de interferência seja sempre mostrado. Ao se aplicar o zoom, subgrupos de dados de tamanho crescente são usados até que os grupos de dados brutos sejam, finalmente, exibidos em uma só amostragem.
Durante a aquisição, a informação adicional do StatStream é gerada, sem perda de performance, através da utilização de processadores de sinais digitais especiais (DSPs). A informação adicional aumenta o tamanho do grupo de dados em apenas 3 a 4%, mas a reprodução é até 1.000 vezes mais rápida do que com o uso de sistemas convencionais de PC: um grupo de dados de 8 GB é exibido em apenas 3 segundos.
A série GEN do produto HBM Genesis HighSpeed traz consigo, ademais, a função "Rever durante a gravação", que permite simular a funcionalidade de um sistema baseado em papel. Isso possibilita a avaliação e análise de dados adquiridos durante a medição e simula uma versão eletrônica da saída em papel.
Uma questão de percepção
Para uma melhora da funcionalidade, o Genesis HighSpeed da HBM inclui o
modular Software Perception, que se adapta com perfeição ao hardware e à aplicação para formar um verdadeiro registrador eletrônico de gráficos. Perception, que conta com mais de mil licenças vendidas, é uma solução personalizada que possibilita a exportação de dados de medição em 23 diferentes formatos, tanto manualmente para zonas selecionadas como automaticamente para um série de medição completa.
Portanto, o usuário pode preparar um relatório de teste utilizando o software Microsoft Office, considerando que todas as visualizações, indicações, tabelas de cursor e resultados calculados podem ser transferidos para o Word ou Excel. Ademais, para "layouts" de apresentação mais complexos, o Perception permite gerar um relatório completo e armazená-lo com os dados. Perception pode também ampliar a preparação dinâmica de relatório, de maneira a permitir, por exemplo, a introdução automática de um número de teste ou de amostra no cabeçalho ou no pé da página e a atualização do mesmo caso o teste seja repetido.
Armazenamento alternativo
A série GEN dos produtos HBM Genesis HighSpeed oferece outras alternativas aos tradicionais resultados em papel. Para sinais extremamente rápidos, a medição completa de até 32 GB pode ser armazenada localmente na memória RAM ou no disco rígido, bem como diretamente no servidor. Por exemplo, na memória RAM podem ser armazenados 64 canais durante um minuto de gravação a 1 MS/s por canal.
Há também duas opções de armazenamento em um disco rígido usando taxas de amostragem reduzidas.
Grupos de dados de qualquer tamanho com uma taxa de amostragem de até 50 MB/s (24 canais a 1 MS/s cada) podem ser armazenados no disco rígido interno de um PC.
Para aplicações relacionadas com segurança, um disco rígido SCSI externo pode ser conectado à unidade central da série GEN. Com uma taxa total de 20 MB/s, esta configuração proporciona uma aquisição confiável, independente de qualquer problema do Windows ou do PC, dado que o controle pertence completamente ao sistema operacional em tempo real da série GEN.