FASTpress Suite - O poderoso software para avaliação e análise de seus dados

Desenvolvido especialmente para o uso em controle de processos: o poderoso “Software Industrial HBM” traz consigo valiosas ferramentas profissionais para as suas tarefas de produção.

Além das essenciais funções padrão que o software oferece, o mesmo pode ser individualmente personalizado graças à sua estrutura modular, permitindo, assim, o atendimento das exigências de sua linha de produção.

FASTpress Suite – powered by HBM Industrial Software

A estrela na paleta de softwares industriais HBM: “FASTpress Suite”, ideal em parceria com o amplificador industrial MP85A FASTpress e MP85A-S EASYswitch.

FASTpress Suite é um pacote de software completo para o seu controle de processo.

Visualisação, avaliação, tratamento: O FASTpress Suite oferece exatamente a performance que o seu controle de processo necessita.

Assistente PME: Para uma configuração simples e um monitoramento confiável de sistemas de produção

Módulos "add-on ": Com ferramentas adicionais para otimização automática de seu critério de avaliação, para controle de processo estatístico e para administração simplificada de usuário.

Ferramenta de programação: A solução para integradores de sistema - com uma ferramenta de programação para ajustes personalizados do software de operação e controle.

Pode ser integrado em sistemas já existentes: Eletrônicas de medição ou software: Os productos e soluções da HBM podem ser integrados sem dificuldades em sistemas em funcionamento, como, por exemplo, interfaces de software em sistemas PLC.

Você deseja acessar os dados-chave atuais de sua linha de produção a qualquer momento, independente de onde você esteja? Software Industrial HBM está também disponível para unidades móveis como, por exemplo, computadores portáteis ("handheld").

Favor clicar na imagem para saber mais sobre o FASTpress Suite (em inglês)

Documentação técnica

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.

Documentação técnica

FASTpress Suite
FASTpress Suite ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Program Help Please Log InPlease Log InPlease Log In
Please Log InPlease Log In
Quick Start Guide Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Data sheets claras: mantemos nossas promessas.

Precisão em série: Isso também se aplica à exatidão dos valores especificados em nossas data sheets. Condições ideais, muitas vezes podem ser teoricamente alcançadas com base nos valores indicados, mas nossas data sheets se concentram em suposições padrão realistas - como as que poderão ser encontradas na sua aplicação. Portanto, por favor, considere isto quando comparar nossas data sheets com as de outros fabricantes.

Relatórios de aplicação

Ricoh improves toner cartridge manufacture for latest product

Ricoh UK Products Ltd has worked with Mechatronic Solutions and HBM in developing a one-piece assurance system for the automatic assembly of its latest toner product for the European market.

SCHULER: HBM measurement technology in process monitoring

The force of the pressure used for minting is crucial for the quality of a coin. SCHULER relies on HBM measurement technology for monitoring forces in coining presses.

Serving a greener automotive industry

The demands on energy efficiency and the CO2 balance of motors are constantly increasing. A manufacturer of water, oil and vacuum pumps for thermal engines therefore decided to use a complete solution from HBM.

Reducing the cycle time with FASTpress when assembling cylinder heads

In combustion engines, valve seats and valve guides are subjected to special loadings. There are thermal loads as well as mechanical loads, produced by the ignition pressure or by the valve disk coming down hard when closing....

Measured force on the chain

Hoisting technology is one of the applications for the chains produced by the company Ketten Wälder GmbH. The processing of the base materials, such as steel for the chains, is a complex process, and all the sequences have to be...

Enhanced ergonomics in the car: Valeo opts for innovative operating concepts - and measurement technology from HBM

Air conditioning, navigation system, radio, MP3 player, etc.: Modern cars continue to develop into genuine multimedia cockpits. However, the more complex the technology available, the more important it is that this multitude of...

EMG PRESSES conta com o MP85A FASTpress

A empresa LONG EMG, com sede em Annecy, na França, vem fabricando desde 1966 prensas mecânicas pneumáticas e hidráulicas de 3.5 kN até 800 kN. Eles sempre foram usuários fiéis dos transdutores de força da HBM. Agora, com o...

End-of-line testing for selector controls for automatic transmissions

DURA Automotive Systems Einbeck GmbH makes selector controls for automatic transmissions. To ensure 100 % error-free functionality and consistent high quality, a test concept was developed in cooperation with a system integrator...

Faça um orçamento!

Requisite um orçamento de FASTpress Suite

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.