MGA II - Dispositivo de sistema amplificador com módulo Eurocard
Descrição do produto
Módulos MGA II
DA12: Indicador digital com display de LED digital 4 1/2 completo com entrada diferencial. Concebido como voltímetro digital para mostrar a tensão de saída; comutável a 12 canais, com possibilidade de ativar o ponto decimal e diodo de saturação.
ME10, CC: Amplificador de medição de tensão contínua para procedimentos de medição de alta frequência, para conexão de transdutores strain gage. Com uma frequência de medição máxima de 10 kHz e um tempo de oscilação muito curto, o ME10 é apropriado para as medições dinâmicas, tais como a evolução rápida de força para perfuradoras ou processos de introdução a pressão.
ME30, 600 Hz FP: Amplificador de medição para uso com transdutores strain gage em medições de baixa frequência. A boa estabilidade de zero o permite ser usado em processos de medição estáticos e quase-estáticos, tais como: técnicas de pesagem e de dosagem, assim como a medição de força e pressão em banco de ensaios industriais.
ME50, 4,8 kHz FP: Amplificador de medição para transdutores a meia ponte inductivo, por exemplo, os transdutores de deslocamento da HBM. O transdutor ME50 pode ser utilizado para medições estáticas e dinâmicas, tais como a monitorização de longa duração na tecnologia de medições para a construção.
ME50S6, 4,8 kHz FP: Amplificador de medição para transdutores strain gage. Como o ME50 (meia ponte indutivo), o amplificador ME50S6 é apropriado para a medição de força e deslocamento, por exemplo.
EM001: Este módulo de fase final montado em uma placa de conexão é comutável entre uma saída de corrente ± 20 mA ou +4 ...+20 mA e uma saída de tensão ± 10V (R > 500 ohm).
EM002: Output stage module for Euro cards (± 20mA, 4...20mA)
AP01: Placa de conexão padrão para transdutores que usam conectores Sub-D.
AP03: Placa de conexão padrão para transdutores que usam conectores de 7-pin MS.
AP11: Para conexão de transdutores por tomada Lemo (fêmea).
Carcaça: Dependendo do tipo de aplicação, é possível escolher entre um corpo de mesa para 6 canais e um chasi conectável para 12 canais.
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| MGA II | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual | |||||||||
| Operating Manual ME10 | |||||||||
| Operating Manual ME250 S6 | |||||||||
| Operating Manual ME30 | |||||||||
| Operating Manual ME50 | |||||||||
| Operating Manual ME50S6 | |||||||||
Relatórios de aplicação
Serving a greener automotive industry
The demands on energy efficiency and the CO2 balance of motors are constantly increasing. A manufacturer of water, oil and vacuum pumps for thermal engines therefore decided to use a complete solution from HBM.
Utilizing strain transducers for greater accuracy in forging
One of the world's largest automotive component suppliers, Hirschvogel Automotive Components, based in Pinghu, China, is utilizing HBM’s SLB strain transducer and MP55DP amplifier system to monitor forging forces for improved...
It all comes down to the right quantity of force
The more precisely powder presses can apply force, the higher the quality of the produced molded parts. The pressure must be accurately measured for exact control. Dorst Technologies has elected to use HBM's PMX amplifier...
HBM on the test bench: Allison Transmission puts HBM to the test
Allison primarily uses HBM products to handle dynamometer driveline torque and speed measurements for hybrid electric development, powertrain development test stands. They currently use the T10F torque flange, T32 FNA torque...
Better driving thanks to PME
For testing seat mountings and even complete car seats, Kühne + Vogel have already developed and produced a number of machines for famous automotive suppliers. The deciding quality criterion for user comfort in a car seat is the...
One for all - Universal hydraulic test bench with secondary control
Until now, hydraulic test benches were designed for special tasks or products. Although the individual components are already tested, the interaction between individual pumps and control systems can only be tested in the machine...
Measured force on the chain
Hoisting technology is one of the applications for the chains produced by the company Ketten Wälder GmbH. The processing of the base materials, such as steel for the chains, is a complex process, and all the sequences have to be...
Machine monitoring made easy
Artis GmbH in Bispingen is an international leading company in the sector of tool, process and machine monitoring. Artis is using the proven piezoelectric systems of the HBM Paceline series in the monitoring of turning-turning...
Safety in motion - component testing of car seats
C. Rob. Hammerstein (CRH) relies on the S9M force transducer from HBM
HBM makes fuselage assembly safer for modern commercial aircraft
The construction of modern commercial aircraft today increasingly involves the use of innovative composite materials such as GRP or GLARE (glass-fiber reinforced aluminum). The handling of these materials during assembly sets new...
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.