PME - Sistema modular de amplificadores de medição
Flexibilidade e o crescente aumento nos custos têm sido um importante tópico, já há muitos anos, quando se trata de monitorização dos processos de fabricação e montagem, bem como de automação em bancos de testes. As empresas do setor de construção de máquinas se vêem então forçadas à colocar em prática todas as medidas de racionalização possíveis. A investigação e desenvolvimento na área de "fieldbus" oferecem o potencial para a inovação e a redução de custos. A fim de servir-se deste potencial, o tratamento de sinal deve ser capaz de satisfazer novas exigências. A solução para o tratamento de sinal chama-se PME - A linha inteligente para as técnicas de medidas industriais. A linha de produtos PME oferece distintos tipos de módulos para o registro de todas as magnitudes relevantes para o processo, tais como força, pressão, temperatura, rotações, frequência e torque.
Descrição do produto
Carcaça | carcaça para mounting rail |
Interfaces | analógico, CAN, Profibus DP, Interbus |
Condicionamento de sinal | Filtro low pass, armazenamento dos valores de pico, tara, zeragem, interruptores de valor limite |
Key Features
- Modular amplifier system consisting of self-supporting, intelligent modules for decentralist onsite measurement tasks, especially in production and assembly lines, large machines and for use in functional and performance testing set-ups
- Different types available for all common measurement quantities, e.g. SG transducers, inductive transducers, DC voltage, thermocouples, torque and speed transducers
- Manual operation of modules as well as operation via digital interface in conjunction with a PC incl. software possible
- Compact aluminium diecast housing for mounting on L-rails, along with industrial plug-and-socket connections and supply voltages (24V) simplifies installation and reduces expenditure on wiring
- Limit switches, peak value buffer and control inputs and outputs provided for monitoring tasks
- Bi-directional, error-free transfer of parameters and measured data via standardised CAN interface with CANopen protocol on each module
- Single- and multi-channel measuring modules also with Profibus DP and ISB interface
ePLAN: Engenharia elétrica e planejamento de projetos tornaram-se fáceis
ePLAN: Engenharia elétrica e planejamento de projetos tornaram-se fáceis
Como complemento dos amplificadores digitais, a HBM oferece as macros ePLAN apropriadas. Elas permitem uma fácil e correta integração de instrumentos no planejamento de projetos do ambiente de automação.
A ePLAN Elétrica P8 é uma ferramenta de engenharia para modernos softwares CAE suportados por banco de dados e facilita um consistente planejamento do projeto, documentação e administração de sistemas de automação. As macros ePLAN permitem que os usuários integrem facilmente os controladores de processo no planejamento dos seus projetos. Dados de componentes, desenhos e de pinagem estão disponíveis na ePLAN Elétrica P8 imediatamente após a importação das macros. As macros gratuitas estão disponíveis no CD de documentação incluso no escopo de fornecimento dos controladores de processo e podem também ser baixadas aqui.
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| PME | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Safety Instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Safety Instructions | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual MP01 | |||||||||
| Operating Manual MP30 | |||||||||
| Operating Manual MP30DP | |||||||||
| Operating Manual MP55 | |||||||||
| Operating Manual MP55DP | |||||||||
| Operating Manual MP55IBS | |||||||||
| Operating Manual MP60/MP07 | |||||||||
| Operating Manual MP60DP | |||||||||
| Operating Manual MP70 | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 102 | |||||||||
| CE-Certificate 105 | |||||||||
| CE-Certificate 106 | |||||||||
| CE-Certificate 116 | |||||||||
| CE-Certificate 117 | |||||||||
| CE-Certificate 126 | |||||||||
| CE-Certificate 133 | |||||||||
| CE-Certificate 143 | |||||||||
| CE-Certificate 170 | |||||||||
Software-/Firmware-Downloads
Click here to download the latest software and firmware files for PME
Relatórios de aplicação
Optimum use of resources in MDF production systems
The production systems for wood-based material panels of the Eppinger Dieffenbacher Group are in worldwide demand. The group has decided to use HBM’s digiCLIP digital industrial measuring amplifier and load cells in the fiber...
SCHULER: HBM measurement technology in process monitoring
The force of the pressure used for minting is crucial for the quality of a coin. SCHULER relies on HBM measurement technology for monitoring forces in coining presses.
Serving a greener automotive industry
The demands on energy efficiency and the CO2 balance of motors are constantly increasing. A manufacturer of water, oil and vacuum pumps for thermal engines therefore decided to use a complete solution from HBM.
Utilizing strain transducers for greater accuracy in forging
One of the world's largest automotive component suppliers, Hirschvogel Automotive Components, based in Pinghu, China, is utilizing HBM’s SLB strain transducer and MP55DP amplifier system to monitor forging forces for improved...
It all comes down to the right quantity of force
The more precisely powder presses can apply force, the higher the quality of the produced molded parts. The pressure must be accurately measured for exact control. Dorst Technologies has elected to use HBM's PMX amplifier...
HBM on the test bench: Allison Transmission puts HBM to the test
Allison primarily uses HBM products to handle dynamometer driveline torque and speed measurements for hybrid electric development, powertrain development test stands. They currently use the T10F torque flange, T32 FNA torque...
Better driving thanks to PME
For testing seat mountings and even complete car seats, Kühne + Vogel have already developed and produced a number of machines for famous automotive suppliers. The deciding quality criterion for user comfort in a car seat is the...
One for all - Universal hydraulic test bench with secondary control
Until now, hydraulic test benches were designed for special tasks or products. Although the individual components are already tested, the interaction between individual pumps and control systems can only be tested in the machine...
Measured force on the chain
Hoisting technology is one of the applications for the chains produced by the company Ketten Wälder GmbH. The processing of the base materials, such as steel for the chains, is a complex process, and all the sequences have to be...
Machine monitoring made easy
Artis GmbH in Bispingen is an international leading company in the sector of tool, process and machine monitoring. Artis is using the proven piezoelectric systems of the HBM Paceline series in the monitoring of turning-turning...
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.