Sistema de controle e aquisição de dados PMX – O novo padrão da indústria para medição

Tecnologia de medição de ponta da HBM, projetado especialmente para uso na produção moderna: PMX, o novo sistema de controle e aquisição de dados para ser utilizado em controle de produção e bancos de ensaio industriais. Alta performance, preciso, confiável e muito eficiente.

O PMX possibilita uma aquisição profissional e precisa de força, torque, vibração, pressão, deformação, temperatura e de muitas outras grandezas. Tudo isso com uma taxa de até 400.000 valores de medição por segundo.

E isso não é tudo: graças ao suporte à comunicação em tempo real via Ethernet industrial, à um software de usuário baseado em navegador e à flexíveis placas plugáveis, o PMX se revela o módulo ideal para aplicação nas modernas instalações de produção. E tem mais: a um preço imbatível!

Isso faz do PMX a primeira opção para processos de prensagem e impressão, monitoramento de máquinas, bancos de ensaio industriais e saída da linha de produção.

Jogo online PMX – Jogue e obtenha a maior pontuação!

Descrição do produto

Decidir pelo uso do PMX significa optar pelo mais novo padrão da indústria em tecnologia de medição.

Alta precisão para excelentes resultados na produção

Uma alta exatidão na aquisição de dados de medição traz vantagens consideráveis para os seus processos de produção. Com uma taxa de amostragem de 19.2kHz, o PMX oferece-lhe a mais alta precisão para uma excelente garantia da qualidade.

Ademais, o PMX já pode processar o sinal internamente e transferi-lo em tempo real para o seu sistema de automação. O PMX reconhece automaticamente transdutores graças ao seu sistema integrado de TEDS: trata-se de uma dinâmica tecnologia de medição “conecte e meça” para uma produção eficiente.

Aquisição de dados em tempo real via Ethernet industrial

O PMX suporta a atual tecnologia de Ethernet industrial: EtherCAT e Profinet, e outros padrões como, por exemplo, Profibus (disponível em breve). Por essa razão, o PMX se integra perfeitamente à modernas instalações de produção, possibilitando a medição, cálculos e automação de seus dados em tempo real.

Escalabilidade: o PMX cresce com suas exigências

Graças às suas flexíveis placas plugáveis e à possibilidade de conectar diferentes módulos PMX uns aos outros, você pode aumentar o seu número de canais. É possível integrar até 300 canais de medição e até 600 canais de cálculos matemáticos.

Software baseado em tecnologia de navegador

O software PMX baseado em navegador estabelece novos padrões em termos de performance e interface de usuário:

  • Uso fácil e intuitivo, tanto para usuários na produção quanto para usuários na administração.
  • Ampla biblioteca de programas, muitos “drivers” disponíveis e interfaces API para uma máxima capacidade de expansão e transparência.
  • A interface moderna permite um acesso rápido à dados de produção para avaliações e para serviço e manutenção.
  • Serviço e manutenção flexíveis e assertivos.

"Overview" dos módulos

O PMX está pronto para sua aplicação. Para cada PMX você pode ter até 5 placas plugáveis para diferentes grandezas de medição e interfaces de comunicação: Você pode facilmente integrar módulos PMX adicionais, para até 300 canais de medição.

Os módulos PMX atualmente disponíveis são:

  • PX401: Placa de 4 canais para sinais de entrada analógicos (Esforço/Força)
  • PX455: Placa de 4 canais para pontes completas e meia ponte (Strain gages, indutivo)
  • PX878: 8 entradas digitais, 8 saídas digitais e 5 saídas analógicas
  • PX01PN : Placa Ethernet tempo real para Profinet
  • PX01EC: Placa Ethernet tempo real para EtherCAT

Artigos técnicos e novidades sobre o PMX

New video tutorial on PMX

In our video Michael Guckes, HBM Product and Application Manager, shows you the key steps for measurements using PMX.

Test PMX ... live from your PC or smart phone

Did you know that you can test a PMX amplifier's web-based software yourself - easily via the Internet? Only one mouse click away...

PMX ranked among the best by French journal "MESURES"

The perfect combination of precise measurement equipment used in the laboratory, perfectly matched to the specific requirements of production control: With this concept, HBM's PMX industrial amplifier won the approval of the jury...

Sistema de medição PMX distinguido na MessTec & Sensor Masters Award

A inovadora plataforma amplificadora de medição PMX da HBM foi distinguida na MessTec & Sensor Masters Award 2012 com o segundo lugar na categoria Test & Measurement.

Modularidade e conceitos modernos de operação para técnica de medição industrial

As máquinas e instalações não devem sempre ser mais eficientes e rápidas, a operação também começa a ficar mais importante. Nesse processo começam também a chegar de forma crescente as tecnologias nas áreas industriais que se...

Registro rápido de dados de medição para aplicações industriais

As exigências à produção automatizada aumentam constantemente. Exigências elevadas de qualidade combinadas com curtos tempos de ciclo fazem com que, entre outros, as soluções de automação devam processar cada vez mais rápido um...

Checklist: 5 key factors for amplifiers in production

What are the decision-making criteria you should take into account when selecting a new industrial amplifier? We would like to highlight five key factors to consider when choosing an industrial amplifier.

Industrial Ethernet in production: What needs to be considered?

Ethernet has long been the current communication standard in IT. Over the past ten years, Ethernet has increasingly been used in the industrial environment. What are the reasons for this? And: Is Ethernet actually suitable for...

Documentação técnica

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.
PMXENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in
Safety InstructionsPlease log inPlease log inPlease log in
Operating ManualPlease log inPlease log in
Quick Start GuidePlease log inPlease log in
BrochurePlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Declaration of ConformityPlease log inPlease log inPlease log in

Obtenha uma cotação do PMX

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.

Jogo online PMX

Suas vantagens com o PMX

Flexível: Uso em muitas tarefas de medição e automação.

Escalável e sempre correto para as suas necessidades.

Preciso e robusto: Aumente a qualidade e eficiência em suas tarefas de teste e produção

Inteligente: Acesso livre a todos os valores de medição e parâmetros do módulo.

Econômico: Alta qualidade a um baixo custo.

ePLAN

A HBM oferece as macros ePLAN apropriadas para o PMX. Elas permitem uma integração fácil e sem erros dos instrumentos no planejamento do projeto do ambiente de automação.

Downloads ePLAN