K-OL - Strain gage ótico - Medição com luz - e manuseio comprovadamente simples
Beneficie-se das inúmeras e novas vantagens da medição com luz – sem ter que abdicar da robustez e conveniência do strain gage clássico.
Descrição do produto
Beneficie-se das inúmeras e novas vantagens da medição com luz – sem ter que abdicar da robustez e conveniência do strain gage clássico.
Os strain gages óticos da HBM são feitos de fibras de vidro com um reduzidíssimo diâmetro de núcleo de não mais que 4 a 9 micrometros. Um adendo para comparação: O diâmetro de um cabelo humano varia de 60 a 80 micrometros. O núcleo da fibra está envolvida por uma camada do mais puro vidro com um diâmetro de 125 micrometros.
Devido à deformação induzida, a distância dos pontos de reflexão varia e, consequentemente, também varia o comprimento de onda da luz refletida. Os sensores baseados em rede de Bragg aproveitam este efeito para medir a deformação.
K-OL oferece todas as vantagens dos strain gages óticos:
- São insensíveis aos campos eletromagnéticos
- Podem ser empregados em ambientes altamente explosivos
- O material sensor (vidro) não sofre falhas mecânicas sob altas cargas dinâmicas
- Número reduzido de conexões e, portanto, menor impacto sobre o objeto de medição
- Baixa necessidade de interconexão, considerando que vários sensores com diferentes comprimentos de onda Bragg podem ser incluídos em uma fibra
Até os dias de hoje, a instalação de uma fibra de vidro com rede Bragg sobre um objeto de medição se realizava através da aplicação de cola adesiva em ambos os lados da rede de Bragg. A fibra de vidro precisa ser "pré-deformada" para que também deformações negativas possam ser medidas (compressões). Isso significa que o campo de medição na direção de deformação negativa é limitado, já que corresponde exatamente al valor da deformação prévia. Considerando que as redes de Bragg estão localizadas dentro da fibra, os processos de "pré-deformação" e instalação podem causar danos indesejados à fibra.
É aqui onde os strain gages óticos da HBM apresentam uma clara vantagem: a fibra de vidro com as redes de Bragg estão simetricamente embutidas em um material composto. Graças à este design patenteado, deformações positivas e negativas podem ser induzidas na rede de Bragg.
O strain gage ótico patenteado da HBM se destaca pelo fácil manuseio
Medir com strain gages óticos é tão fácil quanto medir com os tradicionais. O design patenteado HBM protege a fibra, proporcionando assim mais conforto e facilidade na instalação de sua estrutura de medição.
O melhor dos dois mundos: A tecnologia de medição da HBM possibilita a aquisição simultânea de dados usando ambos os strain gages: os elétricos e os óticos. O módulo EasyOptics do software catman®AP da HBM permite-lhe adquirir e analisar juntos, dados de diferentes tipos de sensores.
Os strain gages óticos da HBM estão no momento disponíveis apenas como versões feitas sob medida.
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| K-OL | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Instructions for use | |||||||||
| Configuration / Ordering Example | |||||||||
Relatórios de aplicação
DB Minden is testing optical strain gages from HBM
Many tests and inspections are mandatory for approval of new railway vehicles. These include test runs with wheelsets enabling the forces between wheel and rail to be measured. At present, DB Systemtechnik in Minden, Germany, an...
Tecnologia e serviço HBM para a construção do primeiro parque eólico marítimo alemão
Nestes tempos de preços elevados e de crescente consciência quanto ao cuidado com o meio-ambiente, uma eficaz e não-poluente produção de energia elétrica adquire uma importância cada vez maior aos olhos do usuário.
Optical sensors for lightweights
Modern lightweight materials are increasingly being used in aerospace applications and in other branches, such as traffic and construction engineering, mechanical engineering and the energy business. Fiber composite technology in...
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.
Características-Chave
- Grande número de strain gages óticos por fibra
- Exigência reduzida de conexões através de condutores elétricos em comparação com os sensores elétricos
- Ampla escala de medição em direção de deformação positiva e negativa; pré- deformação da fibra não é necessária
- Fibra de vidro muito leve, em comparação com as linhas de condução convencionais
- Insensível diante de interferência eletromagnética
- Utilização possível em âmbitos com risco de explosão
- Instalação similar à dos strain gages elétricos