O sistema build-up BU18 da HBM amplia os limites da calibragem de força
Para a calibragem de transdutores de força em institutos nacionais e laboratórios de calibragem industriais de alto padrão são muitas vezes usadas as denominadas instalações de calibragem de carga direta.
Para a calibragem de transdutores de força em institutos nacionais e laboratórios de calibragem industriais de alto padrão são muitas vezes usadas as denominadas instalações de calibragem de carga direta. No caso de esforços muito grandes na faixa de meganewton (MN), estas instalações são extremamente grandes e também extremamente caras. Uma alternativa para a instalação de carga direta é a calibragem mediante comparação com transdutores de força de referência. Aqui temos, todavia, o problema que os transdutores de referência precisam por sua vez ser calibrados e que não há uma instalação de carga direta nesse tamanho.
A HBM oferece uma solução para a medição ou calibragem de forças de pressão na área de até 3 MN com o denominado sistema build-up BU18. Este consiste de três transdutores de força de precisão instalados paralelamente, nos quais a força é dividida. Se o sistema, por exemplo, for baseado em três sensores de força com uma carga nominal de respectivamente 1 MN, os transdutores individuais podem ser calibrados com uma instalação de carga direta que pode gerar forças de até 1 MN.
Para a construção de um sistema build-up o transdutor de força de pressão C18 é especialmente adequado devido as suas dimensões compactas. É alcançada uma exatidão da classe 00 conforme ISO 376, garantida pela seleção de exemplares especialmente bons. Faz parte do escopo de fornecimento uma caixa de conexão na qual os sinais de saída dos três transdutores são conectados paralelamente.
O primeiro sistema build-up BU18 (com uma força nominal de 3 MN) está sendo utilizado no laboratório de força da Romênia, onde ele tem o status de norma nacional. Mediante solicitação podemos realizar ainda sistemas de build-up com outras cargas nominais.