Först i världen: Aseptiska och hygieniska lastceller från HBM
Lastceller är grundläggande element i vägning, mätning och fyllningsprocesser.
PW25 och PW27 aseptiska lastceller möjliggör integration av modern vägningsteknik i aseptiska eller hygienska produktionsprocesser. Effektiviteten av produktionen ökar genom kortare rengöringstider och minimala driftstopp.
PW25 – 'lätt-att-rengöra' lastcell
Den speciella designen utan kanter eller sprickor för PW25 till det ideala valet för applikationer med särskilda krav på rengöring. Tack vare sitt integrerade överlastskydd är single point lastcellen praktiskt taget oförstörbar. Lär dig mer om lastcellen som är lätt att rengöra.
PW27 – hygienisk lastcell
PW27 är den första och enda lastcellen någonsin som har blivit officiellt certifierad som kompatibel med de strikta reglerna inom EHEDG - och är därför lämplig för användning i hygienisk systemdesign. PW27 är lätt att rengöra genom sin optimerade konstruktion utan kanter eller öppningar. Mer information om den hygieniska lastcellen.
Få reda på mer om aseptiska lastceller
Clean, accurate weighing: hygienic design is worth it
Hygienic design is a major trend in food processing technologies. This article explains how to benefit from efficient and clean load cells for assuring hygienic processes across the complete production line.
A short history of food hygiene
Here is a brief journey through the history of food hygiene leading to the our own developments in food sanitation through modern technology...
No chance for bacteria or dirt
Clean foods and medicines are essential when health is in question. Production is becoming increasingly automated; a trend that is also the case for plant cleaning. It becomes increasingly important for the design of the plant’s...
Hygienic design is mandatory
Hygiene plays a decisive role in an increasing number of applications in the food industry. This article provides basic considerations on the topic
Clean solution: hygienic system design with HBM load cells
Hygienic system design in weighing technology: HBM's new hygienic load cells play a particularly important role in this context. Read the article to learn what to keep in mind