採用設備類型管理器 (DTM) 進行生產系統設備中央控制

D設備類型管理器(DTM)

採用 設備類型管理器(DTM), 你就可以自如地進行生產系統監控. 如果印表機驅動一樣, DTM 涵蓋了場設備參數化,操作,診斷等所需的所有功能,包括一個圖形化使用者介面和説明系統.

提高生産系統效率tems

內置 DTM 的目的在於:降低維護費用和宕機時間, 以及提高產品和生產品質 - 這個系統都可以採用 DTM 優化。一方面,需求為導向的部件維護時可能的,日常的維護不再是必須的. 另外可以促使系統的效率大幅增加.

中央資料獲取

為完成此目標,資料必須能夠從相關的系統獲得,並且能被工程師方便獲得. 目前的困難在於安裝的設備通常來自於不同廠家,採用不同的通訊協定. 為診斷設備的狀況,相關的軟體必須安裝. 但是通過 DTM 可以解決這個問題.

內置智慧場設備

FDT 定義了統一介面,允許智慧場設備 (即使來自不同的製造商) 集成到一個單獨系統中. 就如同文書處理程式一樣,印表機驅動可以和其完美匹配. 在工程系統中,這些功能可以通過 FDT 定義.

DTM – 完美的配合設備

統一的介面 對於集成所有的設備到一個系統中成為可能, 無論廠家採用何種協議.DTM 必須和特殊設備相配合. DTM 通常來自于廠商,可以完美地匹配設備. 設備的特點被保留. 和印表機一樣 DTM 有類似的圖形化使用者介面,即使對於新的設備,也能快速掌握和使用.

FDT 框架應用frame application

帶有FDT 介面的系統稱之為 FDT 容器或 FDT 框架應用,包括 – 控制系統,監控,配置,工程或資產管理. 已經定義的 FDT 介面可以有更好的通用性.

監控系統案例

採用FDT 介面的系統在監控系統中隨處可見. 然而,以前故障需要在本地進行排除, 然而現在只需按兩下相關的 DTM 你就可以獲得警報指示和狀態報告,並進行診斷– 這可以通過中心點來完成或者通過相關的 DTM 進行管理。參數化,故障恢復也可以通過 DTM 完成.

帶有DTM的digiCLIP

HBM 開發的 DTM 專門用於 digiCLIP 工業放大器, 具有以上提及的所有優點. 因為 digiCLIP 同樣支持 TEDS, 感測器電子資料工作錶, 因此參數以及監控等非常容易. 這是由於 digiCLIP 可以自動識別 TEDS 感測器 – 無需進行設置. 因此稱之為即插即測.

你是否希望 digiCLIP 以及 DTM 嗎? 現在你就可以下載合適的設備類型管理器 點擊這裏免費下載.

FDT/DTM 技術優勢

  • 自由選擇產品,沒有系統集成限制
  • 所有場設備都可以中央控制
  • 使用者介面友好
  • 支援所有場匯流排協定
  • DTM 管理
  • 統一的 DTM 使用者介面
  • 支援所有設備功能
  • 系統更簡單
  • 無需培訓
  • 維護方便
  • 減少宕機時間並提高效率並降低費用