PMX 資料獲取控制系統 - 新的工業測量標準
來自 HBM 最尖端的測量技術, 為現代工業生產專門設計: PMX, 用於現代生產,控制和工業測試台的資料獲取和控制系統。強大的性能,高精度,高可靠,高效率。
PMX 可以對力,扭矩,振動,應變,溫度,應力,功率和其他物理量進行專業,高精度的資料獲取。每秒最大可採集 400,000 測量值。
另外,其還可以通過工業乙太網進行即時通訊: 基於現代流覽器的使用者軟體和可插拔的板卡,是現代工業生產的理想模組。並且具有非常高的性價比。
這使PMX成為印刷,生產設備監控,工業測試台和現場測試台的理想選擇。
產品描述
使用 PMX 意味著你採用的是工業測量技術的最新標準。並且,PMX 資料獲取控制系統 是現代工業生產和測試台的突破性標準。
獲得生產過程高精度,高可靠的結果
測量資料的高精度採集能夠為您 的生產加工製造帶來更高的效率。 採樣速率高達 19.2kHz, PMX 能夠為您的生產提供最高的精度並提高您的生產品質。
並且, PMX 可以處理內部信號並將其實時傳遞到自動化控制系統中。PMX 內置 TEDS 技術 可以自動識別感測器。
通過工業乙太網即時資料採集
PMX 支持 目前流行的工業乙太網技術: EtherCAT 和 Profinet, 以及其他工業標準,例如 Profibus (available within short). 因此 PMX 可以無縫嵌入到自動化系統中 並進行測量,計算並即時傳輸。
可升級: PMX 可以按需配置
可插拔的板卡並能使不同的 PMX 模組互相連接, 這樣您就可以按照需求增加測量通道數量。 其最大可支援 300 個測量通道,以及 600 個數學計算通道。
基於流覽器的軟體
基於流覽器的 PMX 軟體在性能和使用者介面方面設定了新的工業標準:
- 容易使用,介面直觀, 管理和生產介面統一
- 豐富的程式設計庫, 可獲得多種驅動和 API 介面,保證了最大的擴展性和透明性
- 現代介面,運行使用者快速獲得生產資料進行評估
- 靈活且可靠的服務和維護
模組概覽
PMX 可以按照您的需求配置. 每個 PMX 都帶有4個板卡插槽用於測量不同的物理量: 您可以進一步配置 PMX 模組,最大到 300 個測量通道.
目前可獲得 PMX 如下:
- PX401: 4 通道用於類比信號輸入 (應力/功率)
- PX455: 4 通道用於全橋和半橋 (應變, 電感)
- PX878: 8 個數位輸入, 8 個數位輸出和5個模擬輸出
- PX01PN : 用於´Profinet 的 即時乙太網卡
- PX01EN: 用於乙太網的即時乙太網卡
關於 PMX 的技術文章
New video tutorial on PMX
In our video Michael Guckes, HBM Product and Application Manager, shows you the key steps for measurements using PMX.
Test PMX ... live from your PC or smart phone
Did you know that you can test a PMX amplifier's web-based software yourself - easily via the Internet? Only one mouse click away...
PMX ranked among the best by French journal "MESURES"
The perfect combination of precise measurement equipment used in the laboratory, perfectly matched to the specific requirements of production control: With this concept, HBM's PMX industrial amplifier won the approval of the jury...
Modularity and modern operating concepts for industrial measurement technology
Machines and plants not only have to be ever more powerful and faster, operation itself is also increasing in significance. Technologies familiar from the Internet or smartphones are increasingly being used here in the industrial...
Rapid measurement data acquisition for industrial applications
The requirements for production automation are constantly increasing. High quality requirements, together with short cycle times mean that, amongst other things, automation solutions must also process an increasingly greater...
Checklist: 5 key factors for amplifiers in production
What are the decision-making criteria you should take into account when selecting a new industrial amplifier? We would like to highlight five key factors to consider when choosing an industrial amplifier.
Industrial Ethernet in production: What needs to be considered?
Ethernet has long been the current communication standard in IT. Over the past ten years, Ethernet has increasingly been used in the industrial environment. What are the reasons for this? And: Is Ethernet actually suitable for...
獲取 PMX 報價
感謝你對HBM的關注。只需稍點滑鼠,完成此表格,你將輕鬆獲得報價。
PMX Online Game
PMX 給您帶來的優勢
靈活性: 可以用於多種測量和自動化任務.
可升級 滿足您的未來測量要求.
結實且高精度: 能夠提高您的生產品質和測試效率
智能: 可以查看所有測量值並設置參數.
經濟: 高性價比.
ePLAN
HBM provides the appropriate ePLAN macros for PMX. They allow easy and error-free integration of the instruments in the project planning of the automation environment.