'国际称重评价' 门户网站 - 我们公司和两个产品获得了 国际称重用户选择奖: 我们的 无菌称重传感器 PW27 获得了 2014 称重传感器金奖。 我们的 WE2111 称重仪表 获得了 2014 称重仪表金奖。 HBM 获得了2014 称重技术公司银奖。
追求卓越品质一直是我们的目标: HBM 测试和测量产品一直以高精度和高可靠性享誉全球。
我们的产品和服务经常获得 国际专业杂志和独立机构 颁发的奖项。以下是我们获得的部分奖项:
“国际称重评价”用户选择奖
nCode DesignLife 获取 CAE 创新性年度奖项
汽车测试技术国际 授予 nCode DesignLife预测复合材料疲劳性 最具创新的解决方案。
随着 轻型复合结构 进入汽车领域,DesignLife 几乎成为了这方面的最佳工具。
高效节能的车辆 越来越多地使用轻质材料,但是不能损害可靠性。前期设计工具 nCode DesignLife 能够 最大限度地预测实际物理测试成功性。
"我们非常荣幸:CAE 疲劳和分析软件能够获得大家的认可" Jon Aldred, HBM-nCode 产品经理。nCode 一直专注于为客户产品设计提供耐久性,测试和分析解决方案,以加速开发过程。"
法国 MESURES 杂志 2012年 Palmarès Technologique
将实验室 高精度测量设备 和工业生产的特殊需求完美结合, HBM PMX 工业放大器 获得了法国专业杂志 "MESURES" 的认可,被授予生产领域的 Palmarès Technologique。.
了解详情...
Nielsen Norman 集团授予 GEN2i 最佳易用性奖
美国 Nielsen Norman 集团 - 全球领先的研究和咨询机构授予 HBM GEN2i 便携式数据仪杰出易用性奖。特别赞赏清晰的菜单导航和基本功能。
了解详情...
ISOBE7600 获得 CE 设计奖
2010年秋季,HBM 高速数据采集系统获得了认证公司 "DARE!!" 颁发的 CE 设计奖。
DARE!! 给 HBM ISOBE7600 高压测量系统 颁发的 CE 设计奖, 是因为其安全性和电磁兼容性上的突出成就。
了解详情...
GEN5i 获得 Silver Best of Sensors Expo Award
2009 年, HBM GEN5i 高速数据采集系统 被授予 "Silver Best of Sensors Award"此奖项由Sensors Expo & Conference - 美国著名的测试技术博览会和研讨会颁发。
"100 M 采样率,并且在40个通道中实现,这是陪审员 Ed Ramsden 对 GEN5i的评价。
了解详情...
CANHEAD 获得 2005 年 Palmarès Technologique
对于大通道测量, CANHEAD数据采集系统 能够降低 90% 的布线和安装成本。于 2005 年获得了法国专业杂志l "MESURES" 颁发的机械测量领域 "Palmarès Technologique"。
了解详情...