Scale-Tron Scale-Tron | HBM

La tecnología de pesaje, primordial en el control de la producción de neumáticos

El fabricante de neumáticos Kumho Tire, empresa fundada en Corea del Sur en 1960, es una marca consolidada cuyos productos gozan de un sólido prestigio. Durante la producción, utiliza células de carga de HBM para pesar los neumáticos y garantizar la calidad del producto final.

El montaje de las unidades semiterminadas durante el perfilado en el tambor es una de las operaciones más críticas dentro del proceso de fabricación de un neumático. El neumático se moldea en una unidad llamada "Green Case" y se prepara para el proceso de polimerización subsiguiente.

Determinación del peso del neumático en el "Green Case"

El fabricante de básculas Scale-Tron, en colaboración con HBM, desarrolló una solución de pesaje para Kumho, que utiliza la célula de carga SP4M para determinar el peso del neumático en el "Green Case". Cada "Green Case" se pesa empleando un sistema de pesaje integrado por cuatro células de carga SP4M conectadas a un sistema central a través de una caja de bornes VKK.

Productos finales de mayor calidad

Scale-Tron ha utilizado células de carga de producción nacional durante muchos años. Sin embargo, los índices de fallos eran altos y la fiabilidad baja, por lo cual buscó otro enfoque. En palabras de Yoo Young-Seok, Director General de Scale-Tron: "Para nuestros clientes, la calidad de producción es una prioridad esencial. Por ello, nuestros sistemas de pesaje deben ser de la mejor calidad, puesto que desempeñan una función primordial en el control de la producción. La adopción de productos de HBM ha contribuido a que todo el sistema sea mucho más estable y ha permitido llevar la calidad de los productos acabados a una nueva dimensión".

Productos relacionados