Sources possibles d'erreur
Pourquoi est-ce le cas ? Afin de bien comprendre pourquoi, le regard vers les sources d'erreur possibles pendant une mesure de force est important. Il y a deux groupes possibles d'erreur dans les capteurs de force construits sur le principe des jauges de contrainte, comme le S9M :
- Erreur indépendante de la charge : erreurs qui se produisent sur le signal de sortie indépendamment de la charge appliquée
- Erreur dépendante de la valeur réelle : erreurs dont les grandeurs sont proportionnelles à la force appliquée au moment de la mesure
L'influence de la température sur le point zéro est un exemple d'erreur indépendante de la charge : cette dérive de mesure produit une valeur spécifique qui est indépendante de la force mesurée. Si une telle erreur est considérée par rapport au signal de sortie, on peut voir que l'influence de la température sur le point zéro (TKZero) est toujours particulièrement grande quand un petit pourcentage de la force (évaluée) nominale est juste employé. La valeur absolue est toujours la même, mais avec des augmentations dues au petit signal utile du pourcentage relatif dans cette situation.
En plus de TKZero, l'erreur de linéarité est également relative à la valeur nominale.
Les erreurs qui sont relatives à la valeur réelle (erreurs dépendantes de la valeur réelle) sont calculées par rapport au signal appliqué réel. Ceci inclut, par exemple, la dépendance de la sensibilité à la température (TCS), le fluage ou même la tolérance d'un étalonnage qui a pu avoir été réalisé.
Pour évaluer une erreur, les différentes erreurs sont ajoutées géométriquement, c.-à-d. qu’une amélioration significative de la précision de mesure peut seulement être réalisée si les plus grandes erreurs individuelles sont améliorées. Dans de nombreux cas, le TKZero et le TCS sont crucialement importants. Car ces erreurs sont déterminées par rapport à la pleine échelle, c.-à-d. que le signal de sortie est proportionnel à la charge nominale et n'importe quelle amélioration de ces paramètres est particulièrement efficace, également cela permet d’utiliser le capteur de force dans une plage partielle par rapport à la charge nominale.