IDENTO OPERATIONS IDENTO OPERATIONS | HBM

Idento Operations utilise les capteurs de pesage HBM pour équiper leurs systèmes d'alimentation animalière

Idento, société située à Marknesse (Pays Bas), est spécialisée dans la recherche agronomique sur le bétail et dans le domaine de l’agriculture. Dans le cadre de son activité, Idento propose des solutions de mesure spécifiques pour peser les quantités alimentaires nécessaires aux bétails et tout particulièrement pour les porcs. En mesurant la quantité exacte de nourriture consommée, il est facile d’établir, dans le temps, un rapport clair entre d'un coté la quantité de l'alimentation et sa composition et de l'autre la croissance de l'animal et le rendement de production de lait.

Idento utilise des capteurs de pesage HBM, entièrement hermétiques, pour équiper ses installations de pesage. Ces capteurs se sont avérés extrêmement résistants aux conditions sévères d’utilisation et parfaitement appropriés aux substances corrosives que l’on trouve dans les stalles des animaux.

Systèmes de mesure intelligents pour alimenter les animaux

Pour les fermes d’élevage, la société Idento fournit deux types de systèmes de mesure pour l’alimentation des animaux : un système de contrôle de fourrage (Roughage Intake Control: RIC) destiné aux animaux pour la production laitière et une station d’enregistrement d’apport alimentaire individuel pour les porcs élevés en groupe (IVOG). Au premier abord, la réalisation des deux systèmes semble différer de manière significative, cela se voit principalement par d'importantes différences dans les structures. Ces différences sont liées aux types de nourriture utilisés et dépendent aussi essentiellement du comportement des animaux, différents entre les porcs et autres bétails.

Cependant, le principe fondamental des deux équipements est identique. Le bac d'alimentation est fixé de chaque coté en son milieu et repose sur un ou deux capteurs de pesage, selon la version. Le capteur de pesage détermine le poids de la nourriture à l’intérieur du bac avant, pendant et après la phase d’alimentation. La pesée se fait avec une précision de 10 ou 100 g, selon l'application. La structure, autour de bac d'alimentation, est équipée d’une porte d'entrée qui donne accès à l’animal pour se nourrir.

Chaque animal porte un transpondeur de manière à ce que l'équipement de détection installé sur les stalles sache exactement si l’animal peut s’alimenter et lui permettre ainsi l'accès au bac de nourriture. La quantité exacte, déterminée pour l'animal reconnu, peut être alors placée dans le bac. La porte d'accès se ferme une fois que l'animal a soit mangé la quantité de nourriture requise ou bien s’il a cessé de se nourrir.

La collecte des données sur la nourriture et la boisson permet aux fermes d'étudier les effets de l'alimentation sur les animaux, par exemple, le gain de poids, un meilleur rendement laitier ou une plus grande teneur en graisse du lait tout en optimisant l'alimentation du bétail. Cela permet aussi d’étudier localement quel type de nourriture et quelle quantité donnent de meilleurs résultats dans un élevage donné.

Capteurs de pesage HBM

En ce qui concerne le choix des capteurs de pesage, il est clair que les exigences demandées sont exceptionnellement élevées pour qu’ils puissent travailler longtemps, plus de quinze ans, dans les conditions d’utilisation extrêmement sévères que l'on rencontre dans les stalles.

L’ammoniaque, présente dans les urines et les fèces, est particulièrement caustique et corrosive. Idento travaillait précédemment avec un autre fournisseur, dont les capteurs de pesage se sont avérés ne pas être assez fiables. En effet ces substances corrosives ont très vite endommagés les capteurs. La société Idento a donc porté son choix sur les capteurs de pesage PW15AHC3, capteurs entièrement hermétiques de chez HBM. Ces pesons offrent une parfaite protection contre la poussière et les liquides grâce à des degrés de protection IP67 ou IP69. Depuis leur installation, les capteurs fonctionnent correctement.

Les systèmes Idento sont pilotés localement. Les capteurs de pesage sont équipés d'un convertisseur A/N et les données numériques sont transmises à l'ordinateur de la station de mesure par l'intermédiaire d'une liaison LAN. Les données peuvent être visualisées avec des logiciels fonctionnant sous Windows, les opérateurs peuvent ainsi surveiller continuellement l’apport alimentaire et contrôler le poids des animaux. Il est possible d’effectuer rapidement les premières analyses brutes des données. Les mesures peuvent également être sauvegardées en fichiers ASCII, pour ensuite permettre un échange des informations avec d'autres systèmes logiciels où pour réaliser plus tard des recherches à partir de ces données.

Information sur Idento Operations

Idento Operations, faisant partie du groupe Hokafarm Groep, est l'un des principaux fournisseurs au monde de systèmes RIC et IVOG. Ces systèmes sont fournis uniquement aux universités et aux établissements qui sont impliqués dans l’élevage des bétails, des porcs et qui travaillent dans le domaine de l’agriculture.

Les marchés importants sont l'Europe, le Japon, la Chine, le Canada, les Etats-Unis et le Moyen-Orient devient, aujourd’hui, de plus en plus décisif. Idento fait également des machines à traire robotisées et propose des solutions de pesage. Cette entreprise ne développe pas uniquement les systèmes, mais fabrique aussi les pièces mécaniques, les électroniques et le logiciel associé. De manière à pouvoir fabriquer eux-même leurs circuits électroniques, Idento possède sa propre machine SMD (Surface Mounted Device). Le personnel d’Idento assure également le service et le support auprès de leurs clients.

Capteurs de pesage hermétiques