Come anzi menzionato, una catena di misura comprendente una rondella piezoelettrica di forza (CFW) quale sensore, deve essere sempre tarata dopo il montaggio del sensore. Ciò significa che le condizioni meccaniche di montaggio non possono più essere variate dopo la procedura di taratura. Ciò vale in particolare per la forza di precompressione.
Per tarare una catena di misura sono necessari tre passi:
- Determinazione della sensibilità del sensore dopo il montaggio. La forza in N, la massa in kg o similare deve essere misurata contemporaneamente alla carica generata dalla rondella piezolettrica soggetta a tale forza. La sensibilità può essere ora facilmente calcolata dividendo la carica per la forza (sensibilità = carica / forza).
- Configurazione dell'amplificatore di carica. Il campo di misura ed il guadagno dell'amplificatore digitale di carica CMD600 sono liberamente regolabili. La sensibilità calcolata come sopra descritto deve essere assegnata mediante il software Assistant. Per garantire la risoluzione ottimale si deve impostare un adeguato campo di misura.
- Verifica dei parametri impostati. Infine, si consiglia di confrontare ancora una volta la catena di misura operativa con la catena di misura di riferimento.
Nelle seguenti sezioni di questo articolo si presume che il vostro sensore sia stato già montato ed adeguatamente presollecitato. La precompressione si può misurare direttamente con la rondella stessa. A tale scopo è compreso un certificato di fabbrica. Aggiustare come richiesto la sensibilità sul CMD600 ed aumentare la forza di presollecitazione al valore desiderato. Minimo: 10 % della forza nominale della rondella di forza.
Se viene usato l'amplificatore di carica CMD600, collegarlo al PC ed usare il CMD Assistant per la configurazione. Si prega di osservare il manuale d'istruzione del CMD600. Sul PC impostare la sensibilità del sensore ad 1 e l'unità di misura. Usando questa configurazione, l'amplificatore misurerà la carica in pC.
Configurare il CMD come sopra descritto: la sensibilità sia 1 ed il segnale di misura del sensore sia in pC. Questo è il modo di avviare la procedura di taratura.