Misurazione della coppia nelle macchine elettriche Misurazione della coppia nelle macchine elettriche | HBM

Il rapporto tra ondulazione di coppia, coppia di cogging e coppia transitoria e parametri elettrici e altro

La misurazione della coppia è fondamentale per diversi tipi di test e applicazioni. Soprattutto nei test sulle macchine elettriche è importante capire l’efficienza e la dinamica. La coppia però non è un valore statico, quindi è fondamentale misurarla con estrema precisione. Inoltre, per capire cosa succede in tempo reale, è necessario misurare la coppia con un’ampiezza di banda elevata. Ecco cosa può verificarsi:

  • Coppia di cogging per funzionamento in uno stato stabile

  • Risposta della coppia in fase di carico

  • Coppia in fase di modifiche di controllo

Cosa succede esattamente durante la misurazione e come è possibile misurare e ridurre la coppia di cogging, l’ondulazione di coppia e altre caratteristiche? Troverai le risposte nei video e nel white paper qui di seguito.

Come misurare la coppia nelle macchine elettriche

 

Introduzione alla misurazione della coppia nelle macchine elettriche

 

 

Calcolo della media tra le misurazioni di coppia per il calcolo dell’efficacia

 

Come usare celle di coppia con ampiezza di banda elevata per misurare la coppia transitoria

 

 

Misurazione della coppia di cogging e dell’ondulazione di coppia per la caratterizzazione delle macchine

 

 

Misurazione della coppia durante una modifica di controllo

 

White Paper

Misurazione in tempo reale di ondulazione di coppia, coppia transitoria e caratteristiche delle macchine elettriche

Misurare la potenza meccanica di una macchina elettrica è molto importante per capire il comportamento del motore in qualsiasi momento e in qualsiasi punto operativo. Le misurazioni meccaniche aiutano a caratterizzare il motore, costruire modelli per la macchina, garantire la fiducia nei controller e capire i limiti del sistema. La misurazione della coppia con precisione e ampiezza di banda elevate è particolarmente importante per la progettazione dei controller e l’implementazione di una soluzione con motori elettrici.

Download now

Sfrutta al massimo l'investimento sul trasduttore di coppia

Dalla coppia all'electric power testing: in questo video ti mostreremo come sfruttare al massimo l'investimento nel tuo sensore di coppia abbinandolo all' analizzatore di potenza della serie eDrive.

Stiamo utilizzando un banco di prova per dimostrare un test del motore elettrico con un trasduttore di coppia posizionato tra l'azionamento e il freno. Con questo banco di prova, possiamo controllare la coppia e la velocità per osservare i diversi stati di uscita e imitare gli scenari del mondo reale. Per visualizzare ulteriormente i vantaggi del sistema eDrive, abbiamo mappato l'uscita elettrica e meccanica di un motore elettrico. Guarda il video per scoprire come appare nel software!

Contenuti correlati