표준 부품을 사용한 현명한 테스트 벤치 튜닝
개발자용 테스트 벤치의 현대화를 위해, 한 유명 유압 부품 제조사가 확실한 과제를 의뢰했습니다. 업체는 현대적인 테스트 시스템을 요구했는데, 내구성 테스트에서 몇 개월 동안 테스트 샘플에 반복 하중을 적용할 수 있어야 했습니다. 이는 일반적인 상황에서 반복 하중이 약 천만 번 적용된다는 의미입니다. 이를 실현하려면, 유압 설정은 그대로 유지하되 부분적 결함이 있는 측정 및 제어 장비를 강력한 버스 시스템으로 안정적인 신호 전송을 보장하는 표준 부품으로 교체해야 합니다. 또한 고객은 사용자의 개인 설정, 테스트 담당자와 개발자 간의 간편한 데이터 교환을 위해 개방적인 DIAdem 기반 소프트웨어를 사용하길 원했습니다.
그래서 a-solution은 고객의 요구사항을 충족하는 맞춤형 솔루션을 제공하면서 3가지 독립형 테스트 스테이션(그림 1 참조)으로 구성되는 분산형 시스템을 구축했습니다. 중앙 제어 컴퓨터는 운영 및 시각화를 담당합니다. 모든 테스트 스테이션에는 아날로그 출력 2개와 디지털 출력 8개, 그리고 중요 신호 상태에 대해 10밀리초 안에 반응하는 한계치 모니터링 기능을 지원하는 아날로그 입력 16개가 있습니다. 따라서 모든 측정 컴퓨터에는 측정 증폭기 2개가 설치됩니다. 이번 사례에서 a-solution은 HBM의 소형 QuantumX MX840B 범용 증폭기를 사용하기로 했습니다. 결정적 원인은 EtherCAT을 통한 전체 시스템과의 간편한 통합, 유연한 구성과 뛰어난 신호 품질, 그리고 각각의 게이트웨이 모듈에서 사용 가능한 8개의 데이터 수집 채널이었습니다
.