TECHNOLAS Perfect Vision 사의 각막 레이저 개발 기술 TECHNOLAS Perfect Vision 사의 각막 레이저 개발 기술 | HBM

Precision is the first obligation in laser operations on the eye

미국의 제조업체인 TECHNOLAS Perfect Vision 사에서는 정확한 측정값을 제공하는 HBM의 PMX 앰프 를 믿고 사용합니다. 따라서 각막 레이저 수술 시 모든 절개가 정확한 위치에서 정확한 깊이로 이루어집니다.

눈 수술이 단 몇 분에 끝납니다. 의사가 칼날을 사용할 필요가 없습니다. 환자는 치료 후 바로 퇴원할 수 있습니다. 환자의 시력이 통증 없이 빠르게 회복됩니다. 이후 안경은 더 이상 쓸 필요가 없습니다. 이 모든것이 HBM의 측정 기술과 함께라면 가능합니다.

현재 독일에서는 라식(LASIK) 수술이 연간 120,000회 이상 실시됩니다. 엑시머 레이저를 사용하여 근시와 원시는 물론 각막 곡률와 노화에 따른 원시까지 치료할 수 있습니다.

사용되는 기술은 BAUSCH + LOMB 그룹에 속하는 Technolas Perfect Vision에서 만든 VICTUS® Femtosecond Laser Platform과 TECHNOLAS® TENEO™ 317 엑시머 레이저입니다.

VICTUS®의 특징 중 하나는 보편적 사용이 가능한 것으로, 광범위한 각막 치료 외에 백내장 수술도 가능합니다. 이 레이저로 모든 수술 단계를 완벽하게 실시할 수 있습니다.

 

각막편 절개

VICTUS®가 를 이용한 각막 시술 절차는 상당히 까다로운데 레이저로 각막의 작은 조각, 즉 절편을 절개 후 개구부를 통해 각막을 치료할 수 있도록 절편을 위로 젖힙니다. 수술 후에 절편을 다시 접어 개구부를 닫습니다. 절편이 천연 안대로서의 중요한 기능을 합니다.

사람의 각막은 두께가 약 0.5밀리미터 밖에 안 됩니다. 레이저가 각막의 위쪽 5분의 1을 의사가 정한 깊이까지 µm의 정확도로 자른 다음 각막 굴곡을 절개합니다.  이 부위에서는 정확도가 매우 중요합니다. 안과 수술의는 반드시 정확한 위치를 알아야 합니다.

각막 레이저

스트레인 게이지의 신뢰성

이 부문에서는 확실하게 작동하는 센서 시스템이 필수입니다. 이것은 레이저 장치를 눈과 연결하는 용도로 사용됩니다. "환자 인터페이스"로 연결하는데, 이것은 레이저에 들어가는 일종의 콘텍트 렌즈와 눈으로 들어가는 장착 클립으로 구성됩니다. 환자 인터페이스를 통해 레이저가 각막에 가하는 압력을 정확히 조절합니다.

장치에 있는 스트레인 게이지(SG) 를 통해 압력이 일정하게 유지되는지 알 수 있습니다. 측정 전문업체 HBM의 PMX 데이터 수집 시스템은 센서 신호를 수집하여 디지털화하기 때문에 수술을 진행하는 안과 수술의가 이를 보면서 정확한 오차 범위를 유지할 수 있습니다.

PMX 시스템은 TECHNOLAS Perfect Vision GmbH에서 원하는 값이 확실하게 생성되도록 보장합니다. 이와 관련하여 온도 안정성이 특히 중요합니다.

 

신뢰성이 매우 우수한 측정 시스템 보장

TECHNOLAS Perfect Vision의 엔지니어들은 센서 측정을 전문으로 하는 제조업체와 제조 환경에서 나오는 시스템에 주목했습니다. HBM의 PMX는 정확성과 신뢰성을 상징합니다. 이는 무간섭 HBM 반송 주파수 기술(CF)과 TEDS를 통한 자동 센서 감지로 가능합니다. 샘플 레이트는 채널당 19.2 킬로헤르츠입니다(16개 측정 채널과 32개 내부 컴퓨팅 채널). 측정 대역폭이 커서 신호 처리 속도가 매우 빠릅니다.

VICTUS®에서는 3중 SG 시스템이 신호를 기록하고 PMX로 전송합니다. 거기서 버스 시스템을 통해 시스템의 "두뇌"인 컴퓨터로 전달되면 컴퓨터가 분석합니다.

데이터는 VICTUS® 내 더 긴 아날로그 경로를 통해 전달됩니다. 보통의 경우라면 이것이 이상적이지 않습니다. 왜냐하면 아날로그 신호를 분석할 때 공간 거리를 짧게 유지하려는 것이 일반적이기 때문입니다. 센서에서도 직접 디지털화가 진행되어야 하지만 공간적 제약 때문에 불가능했습니다. 그러나 PMXÖ에게는 이것이 문제가 되지 않았습니다. 거리가 더 길어도 증폭기가 신뢰할 수 있는 값을 반환합니다.

 

"Made in Germany" – 뛰어난 기술력

앰프의 안전 기능도 중요합니다. HBM과 함께 Technolas 전문가들은 이중화, 감시 및 기타 기능을 통합하여 구성품들의 작동 상태를 모니터링하는 안전 개념을 개발했습니다.

원하는 결과를 생성할 수 있도록 매개변수화 구현 방법을 HBM 전문가들에게 알려주었습니다. TECHNOLAS Perfect Vision 엔지니어들은 PMX가 개별 요구에 맞게 다양한 방식으로 조정할 수 있는 매우 유연한 시스템이며 모든 것이 매우 잘 작동한다는 결론을 내렸습니다.

매우 넓은 압력 범위에서 작업을 확장할 수 있습니다. 전체 범위에서 해상도가 좋아야 하며, 가급적이면 횡방향 작용력이 작아야 합니다.

엔지니어들은 PMX 시스템으로부터 신뢰할 수 있는 데이터를 수신했으며, 제공업체 원산지도 정확한 시스템을 선택하는 고려 요소 중 하나였습니다. Technolas Perfect Vision은 테스트를 거쳐 신뢰할 수 있는 시스템을 원했으며, "Made in Germany" 라벨은 이 장비를 선택한 중요한 기준이었습니다.