스트레인 게이지의 기본 스트레인 게이지의 기본 | HBM

스트레인 게이지의 기본 원리

스트레인 게이지는 현재까지 거의 80년 동안 사용되고 있으며 생산성과 안전성 개선에 필요한 피로 측정과 재료 테스트를 위한 핵심 자산으로 계속 사용하고 있습니다. 그러나 변형률에서 중대한 응력을 어떻게 계산할 수 있을까요? 정확한 스트레인 게이지를 어떻게 선택하고 정확하게 설치할 수 있을까요? HBM의 전문가들은 스트레인 게이지를 사용하는 변형률 측정에 관한 모든 중요한 질문에 대해 최선의 답변을 드리기 위해 고심합니다.

  1. 스트레인 게이지 측정,  실험 응력 분석의 기본 원리
  2. 올바른 스트레인 게이지, 접착제 등의 올바른 선택
  3. 스트레인 게이지 설치: 알아야 할 모든 것  
  4. 측정 오류 감소와 제거
  5. 올바른 하드웨어와 소프트웨어를 통한 데이터 획득
  6. 스트레인 게이지 측정에 대한 교육, 웨비나, 참고자료

1. 스트레인 게이지 측정과 응력 분석의 기본

비디오 : 스트레인 게이지의 기본 원리

스트레인 게이지의 기본 원리에 대해 알아봅니다.

Read more

스트레인 게이지 도감

스트레인 센서 사용한 변형율 측정의 원리와 관련하여 정확한 개념을 이해하는 데 도움이 되는 유용한 기술 용어 안내서입니다.

Read more

스트레인 게이지를 사용한 응력 분석

스트레인 게이지를 사용하여 구성 요소 표면의 스트레인을 측정합니다.

Read more

휘트스톤 브리지 회로 | 스트레인 게이지

휘트 스톤 브리지 회로는 저항 변화와 출력 전압 사이의 비선형 동작을 보여주기 위해 스트레인 게이지 측정 분야에서 사용됩니다.

Read more

참고서적

스트레인 게이지는 피로분석, 부품의 최적의 안전성 테스트 및 기술조사 연구에 관한 필수적인 도구입니다.

Read more

2.올바른 스트레인 게이지, 접착제 등의 올바른 선택

올바른 스트레인 게이지 측정 방법

HBM은 다양한 측정 작업을 위해 다양한 스트레인 게이지를 공급합니다. 어플리케이션에 적합한 스트레인 게이지를 선택하는 방법을 살펴보시기 바랍니다.

Read more

What is a Strain Gauge Rosette?

A strain gauge rosette is a term for an arrangement of two or more strain gauges that are positioned closely to measure strains along different directions.

Read more

Outlining Foil Strain Gauges

Foil strain gages are being used as proven sensor technology worldwide. Find out what a foil strain gauge is and what types are available on the market.

Read more

스트레인 게이지 설치용 접착제

스트레인 게이지를 설치하는 데 가장 적합한 접착제는 무엇입니까? 접착제 선택의 중요한 팁을 제공합니다.

Read more

스트레인 게이지에 적합한 커버 선택

스트레인 게이지 측정의 품질은 기본적으로 설치 방법과 측정 지점에 따라 달라집니다.  설치 표면의 철저한 준비, 올바른 연결 및 보호 커버가 실현되어야 완벽한 결과를 얻을 수 있습니다.

Read more

올바르게 스트레인 게이지 케이블 선택하기

실험 테스트에서 다양한 전기 포일 스트레인 게이지 어플리케이션에 이상적으로 사용되어야하는 연결 케이블에 대해 설명합니다.

Read more

3. 스트레인 게이지 설치: 알아야 할 모든 것

스트레인 게이지 설치 가이드 동영상

스트레인 게이지 비디오 : 스트레인 게이지를 효율적으로 설치하는 방법과 설치 프로세스가 제대로 실행되었는지 확인하는 방법을 알아봅니다.

Read more

신속한 스트레인게이지 인스톨을 위한 10가지 팁

스트레인게이지를 부착 할때는 항상 주의해야 합니다. 당사의 새 비디오를 통해 스트레인 게이지를 더 신속하게 부착할 수 있는 10가지 팁에 대해 알아보세요. 아주 간단한 몇가지 요령으로 시간을 대폭 절약할 수 있다는 사실을 아십니까? 직접 확인하세요!

Read more

스트레인 게이지 설치 재료를 준비하는 방법

스트레인의 게이지를 올바르게 설치하기 위해 필요한 재료를 알아봅니다.

Read more

의사 결정을 위한 팁 : 스트레인 게이지 용접 또는 접합?

용접 및 접합은 스트레인 게이지를 설치하는데 사용되는 두 가지 기본 기술입니다. 하지만 언제 어떤 기술을 사용해야합니까? 체크리스트를 제공합니다.

Read more

스트레인 게이지를 볼트에 부착하는 방법

HBM의 스트레인 게이지 1-LB11-3/120ZW 의 설치 방법과 사용 방법에 대해 설명합니다.

Read more

무연납을 이용한 스트레인 게이지 납땜

스트레인 게이지의 무연 납땜을 전문적으로 수행하는 방법과 측정에서 높은 신뢰성을 보장하는 방법을 살펴봅니다.

Read more

섬유 강화 플라스틱에 스트레인 게이지 설치

강화섬유플라스틱에 스트레인게이지 설치는 일반적인 설치와는 몇 가지 특성으로 구분됩니다.

Read more

PCB기판의 스트레인 측정 방법

Electrical strain gauges are designated to measure the deformation of the PCBs to an extremely accurate degree; this quick-step guide shows necessary steps

Read more

콘크리트 표면에 스트레인 게이지 설치

콘크리트 표면에 스트레인 게이지를 정확하게 설치하는 방법

Read more

4. 측정 오류 감속와 제거

실험 응력 분석의 팁

실험 응력 분석에서 스트레인 게이지 사용 시 오차 요인과, 초기 단계부터 미리 측정불확도를 예방하는 방법을 살펴봅니다.

Read more

스트레인 게이지의 온도보상

본 글에서는 스트레인 게이지 사용 시 측정 결과에 영향을 미칠 수 있는 (부적절한) 온도의 영향력에 대해 소개합니다. 또한 이러한 온도의 영향력을 최소화하거나 완전히 보상할 수 있는 실용적인 해결책을 찾도록 도와드립니다.

Read more

리드 저항을 성공적으로 보상

계측점(예: 브리지 또는 에어크래프트 윙)은 종종 계측 도구와는 멀리 떨어진 곳에 위치합니다. 직접 접속이 가능하지 않은 계측점이 있어, 계측 도구를 긴 케이블을 사용하여 연결해야 합니다. 단점: 케이블의 리드 저항이 몇 ohm에 달할 수 있으며 계측에 부정적으로 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 계측 동안 케이블의 전기 저항 변화(예: 온도 변동으로 인한 것)는 부정적 영향을 보입니다.

Read more

게이지 계수 편차

게이지 계수가 결과에 미치는 영향과 모든 개별 스트레인 게이지에서 지정된 값을 취하는 것이 왜 그렇게 중요한지 살펴봅니다.

Read more

5. 올바른 하드웨어와 소프트웨어를 통한 데이터 획득

catman AP에서 스트레인 게이지로 작업하는 방법

이 튜토리얼은 HBM의 catman AP 데이터 수집 소프트웨어를 사용하여 스트레인 게이지 로제트를 설정하는데 필요한 단계를 보여줍니다.

Read more

션트 신호를 사용한 스트레인 게이지 ¼ 브리지 교정

이 문서는, 개선된 3-와이어 및 4-와이어 기술을 가지고, 션트 신호가 정밀한 교정 신호로 쓰일 수 있다는 것을 보여주고 있습니다.

Read more

선형성 및 감도 오류

전압 공급 및 전류 공급 회로가 있는 단일 스트레인 게이지 사용시 선형성 및 감도 오류

Read more

6. 스트레인 게이지에 대한 교육, 웨비나, 참고자료

적용사례 연구

전 세계 수 십만 명의 사용자가 HBM을 통해 제품 사용 주기의 매 단계마다 신뢰할 수 있는 측정 결과를 얻습니다.

Read more

세미나

HBM에서는 60년의 노하우를 바탕으로 측정, 계측 관련 전문적인 아카데미 교육, 세미나, 및 Webinar 를 제공합니다.

Read more