串扰—是如何产生的?
在上面的例子中,即使对传感器施加张力,也很可能测量到小信号。这是因为只有当所有四个应变片具有完全相同的应变并具有完全相同的灵敏度时,测量信号才可能完全为零。实际上,测量体有公差,每个应变片的灵敏度也不尽相同。
因此,每个多分量传感器都有被称为串扰 - 也就是不需要信号的干扰效应。即使只施加一个方向的力或弯矩,也可以在其他方向上检测到非常小的测量信号。
串扰 - 如何补偿?
第一步是考虑是否有必要进行补偿,因为MCS10系列传感器已经将串扰降至最低。
HBK 传感器在进行校准时,不仅要测量和评估被施加负载的部件,还要测量和评估传感器中的所有其他测量电路,以确保传感器在规定的误差范围内 - 因为串扰是技术参数表中规定的技术特性。例如z方向的力对x和y方向的影响,以及对扭矩和弯矩的测量电路的影响。
这些特性可在传感器随附的文档中找到。用如下矩阵表示: