Hottinger Brüel&Kjær 可为您提供从虚拟测试工具、传感器、数据采集硬件和软件以及软件的无缝测量链,满足材料和结构疲劳强度的完整测试和验证要求 - 从设计概念到虚拟测试、集成到真实测试。
轻型结构的结构完整性测试
在航空业的早先阶段,飞机机身和机翼等机械结构是由木材等天然材料制成的。在随后的几十年中,钛、铝或各种合金大量使用,增加了刚度/韧性与重量的比。
随着人们对碳排放和环境影响的日益认识,不断开发和引进新的材料和设计结构,以较低的重量提供更好的性能。采用更轻的材料,从而提高效率,现在不仅是飞机的一个重要课题,也是所有可移动物体的重要问题,比如风力涡轮机、汽车、火车和运动设备等。
新型轻质结构对结构完整性测试提出了全新的要求,包括模拟测试和真实测试。对测试工程师来说,评估材料的特性仍然是一个新的课题,因为材料的特性往往表现出很大的离散性和更复杂的几何形状。
您是否有兴趣了解更多有关轻质结构以及如何进行测试的详细信息? 请阅读 HBK 专家“日常生活中的轻质结构” 一题,深入了解新方法和技术以及轻质结构对我们日常生活的影响,并学习如何进行相应的机械测试。
轻型结构的结构完整性测试解决方案
设计和虚拟测试解决方案
HBK 是轻量化结构完整性测试的可靠合作伙伴

弥合差距
- 采用 DesignLife 进行基于有限元的结构耐久性分析
- 使用 catman DAQ 软件对输入数据进行强大的实时处理
- 采用基于网络的 Aqira 平台 进行流数据分析

极高开放性
- QuantumX与 Zwick 试验机 无缝集成
- 通过GOM Aramis系统将传感器并行关联数字图像
- 与负载控制系统的双向通信
服务与支持

我们的服务和支持团队将协助您解决与测量有关所有问题。包括:
- 一个经验丰富的项目管理团队,提供交钥匙测试方案
- 校准服务
- HBK Academy 举办的研讨会和培训