挪威维京船博物馆使用 HBK 完整测量系统
背景
一座新的维京时代博物馆将于2025/2026年 落成,是目前维京船博物馆的扩建项目。
维京博物馆有三艘维京时代的船只,分别在Gokstad (Sandefiord),Oseberg (Tønsberg) 、Borre 被发现。
它将展现一幅完整的维京时代完整画卷。这座新建筑具有气候调节功能和新的支撑系统,以确保博物馆独特的艺术品安全无虞。
挑战
为筹备该项目,博物馆的专业保护和收藏管理人员一直与挪威政府在建筑和财产事务顾问 Statsbygg 等外部专家密切合作,以确保船只和文物的安全处理。 然而,在这之前,需要对船只进行精确称重,而这正是HBK 介入并提供帮助的部分。
船舶称重主要有三个目的:确定总重量;建定重量分配;并监测随时间的变化,如吸湿,这可能导致形状产生变化。结合3D扫描,博物馆工作人员能够了解船只的任何潜在变化,以便于进行补救。
满足需求
为了安全可靠地移动船只,需要铺设一条临时铁路,将船只移动到新的展览区。然而,移动船只往往是一项具有挑战性的任务,因为必须尽量减少或最好消除载荷或应力的变化。为了解决这一问题,该项目的工程师确定了许多起重/称重点,并监控其状况。
这意味着在所有垂直支架上都需要固定称重传感器,并仔细选择将其放置在龙骨支撑梁下。此外,为了避免产生新的应力,所有称重传感器都需要成对放置。
在垂直支架上,通过一个螺纹分离杆将载荷传递给称重传感器。 一切就绪后,工程师们需要按照顺序小心地转动这些杆上的螺母,慢慢地将船只提升了2.5毫米。以确定重量分布状况。
在本项目中,使用的是 HBK Z6称重传感器,并连接到QuantumX MX1615B应变放大器和 catman® AP软件中。
“对于这样一个不可还原的项目,我们需要确保万无一失,这就是为什么我们选择 HBK的原因,”
历史博物馆收藏管理专员 Anders Helseth Nilsson 解释到。



“除了提供完整的测试系统外,HBK还提供了现场服务,包括设计,安装以及相关培训。”
MX1615B 是一款便携式应变放大器,可连接16个全桥、半桥和四分之一桥应变片和传感器。或电位计、电阻温度计(PT100)或标准化电压(+/-10V)信号。典型应用领域包括有限元模型的静态应力试验、用于寿命分析的准动态疲劳试验、监测任务、材料测试、残余应力分析等。与其连接的 catman® AP 软件, 可进行数据采集,分析和处理。


结论
为了满足这一大型复杂项目的需求,QuantumX 多功能放大器系统和 catman® AP 软件 组成的测量是系统是成功的关键,帮助博物馆顺利地准备下一阶段。
关于维京船博物馆
维京海盗船博物馆是挪威的一个国家象征,也是世界文化遗产的一部分。受到了多方的关注。HBK在这领域的丰富经验,以及完整可靠的测量解决方案,帮助博物馆顺利地准备下一阶段。