Rainpower 使用HBK设备开发了一种独特的飞行记录器,用于对水电站水轮机进行精确动态测量
背景
Rainpower AS 为水力发电站提供专业的工程服务。公司在挪威 Trondheim 拥有一个涡轮机实验室,自1985年 起,一直为新涡轮机测试和开发提供专业服务,并参与了世界上一些最大和最负盛名的项目,包括中国三峡大坝等。
挑战

对于水轮机来说,转轮叶片是一个关键部件。通常面临艰苛的环境条件,如高水压和高速水流等,确保水轮机叶片性能一致非常重要。
为了解决这个问题,Rainpower 开发了一种新的测量工具,称为飞行记录器,用于精确测量运行状态下转轮叶片上的动态应力。HBK应邀参与,并为装置的数据采集系统(DAQ)部分提供解决方案。
飞行记录器是一个电池供电系统,所有数据都存储在本地。。用于测量涡轮叶片上的应变、转轮不同位置的压力分布、不同位置的振动以及转轮表面的温度,这些数据对于数据模拟和数值分析的校准非常重要。
满足需求
此项目采用的是 HBK QuantumX CX22 工业数据记录仪,其内置 catman 软件, 并安装在防水外壳中。
The QuantumX 数据采集系统(DAQ)是可靠采集多种不同物理量和传感器信号的完美工具。系统灵活、可靠、使用方便,体积小,便于携带。
在测试之初, HBM 应变片 安装在转轮叶片的预定义点,其他传感器也安装在适当位置。然后,所有传感器通过水密电缆连接到飞行记录器,整体装置安装到转轮的轮毂上。在向涡轮注水之前,记录器打开,catman程序开始采集数据。然后,记录器采用不同的操作模式在水轮机注水期间、停机以及脱水启动时收集数据。当系统空闲状态时,飞行记录器将所有数据传输至笔记本电脑,并对采集的数据进行简要检查,或使用先进的算法对测量数据进行分析。
通过此装置,Rainpower 能够向客户提供准确而有价值的信息,说明在不同功率下的启动、停止和运行次数等参数如何影响转轮的寿命。
“作为一家致力于精密测试的公司,我们需要为很多项目选择合适的设备。因此,在进行广泛的市场调研后,我们选择使用 HBM 设备。HBM在应变测量领域为我们提供的卓越的服务和知识,对我们来说尤其重要”,
Rainpower AS 涡轮实验室实验室技术和设备专业经理 Kjell Sivertsen 解释到


结论
现在,飞行记录器已经开发完成,将在今年晚些时候在挪威和瑞典再进行三到四次测试。
随着可再生能源在全球能源供应链中发挥着越来越重要的作用,Rainpower as继续越来越重视新涡轮机的设计和开发,HBK 将继续对 Rainpower AS 进行支持。
关于 Rainpower AS
Rainpower AS 是一家挪威公司,一直致力于水力发电设备的开发、设计、制造和服务。Rainpower在水电行业拥有超过165年的经验。借助HBK的设备和经验,公司成功解决不同物理量和传感器技术的数据采集问题。