用于多种测量任务的灵活设备
对于机身壳体测试,IMA Dresden 正在对一个从头开发的测试台进行调试。这个全新的伺服液压试验台设计来源于丰富的内部经验的专有技术,正如 IMA Dresden 测量技术负责人解释的那样: “改进后的设计使试验台更加灵活,满足不同的试验、部件尺寸和试验标准。”更重要的是,多种类型的应力可同时加载,满足实际的应用需求。
新的试验台使用了大约30个、装配HBM力传感器的液压致动器,可以模拟与运动相关的拉压和剪切应力。并通过试样上安装的500个 应变计 来测量这些材料的反应。为了实现这一点,IMA Dresden 才能用了 HBM QuantumX 数据采集系统 来记录这些不同桥路的应变信号,并进行数字调理以便后续处理。
QuantumX 是一种即插即用的解决方案,全面支持 TEDS (传感器电子数据表) 技术,能够以任何需要的方式快速灵活地调整测试台。每个传感器的特性都会从安装在传感器或连接器中的 TEDS 芯片 中自动读取,从而显著缩短重新配置测量任务时的设置时间 – 不再需要手动输入(这通常是错误的原因)。