虽然扭矩传感器有多种结构设计,但它们都有一些共同点。为了了解扭矩传感器的工作原理,我们将从传感器的设计结构开始解释。
扭矩传感器实际上是如何工作的?
应变技术简介
像许多其他类型的传感器一样, 扭矩传感器采用 应变技术 进行测量。传感器通常是一个金属测量体,其上面安装有应变计(SG)。应变计牢固地黏贴在测量体上。
如果外部载荷作用在传感器上,测量体将产生变形,应变计的电阻也随之改变。这样,通过电阻的变化可测量出载荷大小。这不仅适用于扭矩传感器,也适用于称重传感器、力传感器和其他类型的传感器。然而,扭矩传感器有一些特殊功能。
非接触式测量数据传输
这就是旋转扭矩传感器与其他传感器(如力传感器或称重传感器)之间最大的区别,其无法使用供电和传输测量数据的电缆,因为在转子转动时电缆会缠绕在一起。为了避免这种情况,需要采用非接触式方式连接,将信号或电能从定子传输到转动转子,从而为安装的应变测量电路供电。
电子设备安装在测量体内。应变桥路信号在无线传输到定子之前被放大、滤波和数字化。然后,数据可以通过频率或电压信号输出,也可以通过现场总线数字输出,例如使用 EtherCAT 或 Profinet,具体取决于应用。
静态和动态扭矩测量
扭矩传感器可以进行静态或动态测量。动态测量的一个例子是旋转元件不断加速然后减速(或“制动”)或通过内燃机的动力冲程时产生的脉动扭矩。此外,动态扭矩也可以在完全不旋转的情况下发生。然而,在大多数应用中,如发动机试验台(内燃机或电动机),动态扭矩都与旋转有关。
扭矩传感器典型应用
扭矩传感器是研发领域中各种发动机、电机和驱动系统测试的必然要求。当您想要提高新驱动系统效率时,精确的扭矩测量是必不可少的,因为它可以确定摩擦损失并将其降至最低。在电动和混合动力电机中,重要的是行程和提高效率;在混合动力和内燃机中,关键是通过尽可能降低二氧化碳排放量来实现环境友好。
此外,扭矩传感器还可用于变速箱和发动机的下线测试或旋转开关的功能测试。然而,有些应用看起来完全不同,例如液体混合时,过程需要扭矩传感器监测。或者当扭矩传感器安装在船舶动力系统中时。还有一些传感器用作标准试验机中的参考传感器。
HBM 可以为各种应用提供 轴式或法兰扭矩传感器。